エアフィルタ オートドレンN.Oのレビュー
- 用途:
- コンプレッサータンク横のエアー抜き
- 対象商品:
- 09592737
コンプレッサー用のタンク横のエアー抜き、または
水抜きとして使っています
添付されていた仕様書のようなものに
(オートドレインなので仕様書は不要なのですが)
エアフィルタの型番や水抜きの仕様があまり見やすく
書いていなかったので判りづらかったです
この度はご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使ってます。
- 対象商品:
- 09592737
初めて使いました。今まではSMC社製でしたが、何らそん色なく使用できています。出来れば同封の説明書もより分かりやすくなるとうれしいです。
- 用途:
- 四輪用タイヤチェンジャーに使用
- 対象商品:
- 09592712
金属ボディで容量もあり満足です、
使用圧力の余裕がなく長く使えるか心配はありますが、
低価格なので大満足。
- 用途:
- コンプレッサー
このタイプのフィルターの性質かもしれませんが、コンプレッサーの直下に接続すると水滴の除去効果はあまり無いようで、少し離して設置すると効果的に水滴を除去できるようになりました。
- 用途:
- エアーブロー、塗装
- 対象商品:
- 09592712
エアーガンからは水分が当たり前かのように出る。対象物に水分が付着する。塗料をガンで吹いていても水分混入で塗装のやり直し。
おススメはできません。
- 用途:
- 車のオイルキャッチタンクに流用
- 対象商品:
- 09592712
モノタロウブランドのこの商品、2回目の購入です。この品物の方が改良版のようで、しっかりしている印象です。1個目は、設置場所が悪く熱で壊れたので、これは場所を考えて設置して、耐久性を確認します。
- 用途:
- タイヤ交換時のインパクトレンチ用
- 対象商品:
- 09592712
19年1月に購入し、その春・年末、20年春交換し、20年年末のタイヤ交換時にフローして使用できなくなった。耐久性に難ありか?
- 用途:
- トラック塗装
- 対象商品:
- 09592737
土木用コンプレッサーで使用するため、
水抜き対策として、購入しました。
某製フィルター等と比べ遜色なく、コストパフォーマンスも最高です。
清掃も容易に行えることも良い一品です。
おかげで良い塗装工程を行えました。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 09592712
家庭用コンプレッサーの本体直近の出口側に取付けましたが、その後のエアーホースが長かった為か、水分がエアーガンから出てしまいました。次回は出来るだけエアーガン直近に取付けて試してみようと思います。
- 用途:
- 工場内のエア配管
- 対象商品:
- 09592712
2021/02/15に購入し現在03/04。エア漏れする音が聞こえてきたので、カップを外し確認したところカップ上部の縁が割れておりそこからエア漏れが発生していた。
品質にばらつきがあるのかもしれないが、これだけで判断するとかなり粗悪な感じ。
- 用途:
- FR-04Aのエアー漏れ修理のパーツとして分解して使用
- 対象商品:
- 09592737
圧力計付きのFR-04Aを使用しております。このエアフィルタは、凍結をするとエアー漏れを発生し溶けても漏れが収まらなくなることがあるようですなのでF-04Aを部品として購入して必要な部分のみ分解して使っています。下部のパーツのみの販売を希望します
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。