GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用のレビュー

平均満足度 4.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール
カストロール
1,798 / 税込 1,978
合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-27
用途:
軽トラに

エンジンがやや低めの回転で登り坂になっても、速度が落ちにくい。
某社の10W,100%化学合成よりも軽く回る。
10Wの方が粘度が高いのでしょうか?
今後も寒い時期はこのオイルを使用。

1人が参考にしています
2021-11-10
用途:
ミニバンのオイル交換
対象商品:
37682504

70のノアで使用しています。
オイル交換後はエンジンが明らかにスムーズになります。
燃費も1~2㎞上がって結構びっくりしました。

1人が参考にしています
2020-04-27
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
09954506

エンジンの音が軽くなり、負荷をかけても、回転数が維持できている。

2人が参考にしています
2020-12-16
用途:
自動車と重機のオイル交換
対象商品:
09954506

性能は良いのですが、旧製品に比べて価格が倍近くになっている

5人が参考にしています
2019-04-20
用途:
自家用車用に!
対象商品:
09954506

安くていいものと探してたらカストロールのこれが程度良かったので購入。満足してます

1人が参考にしています
2018-01-17
用途:
オイル交換
対象商品:
37682504

普段からこちらを利用しています。
愛車が古いためオイルの減りなどマメにチェックしますが、万一足りない時にどこでも売っており、入手し易く比較的安価なので助かります。

2017-01-14
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
09954506

ホームセンターの特売より安い。消耗品は安いほうが良いので、大変助かります。

1人が参考にしています
アクトヘアースタジオ 様2016-04-24
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
37682504

以前、フォークオイルを買った時もそうですが、缶物はことごとく潰れています。今回のオイル缶に関しては、どうやったらこんなに変形するのかと思われる程の潰れようです。ぶん投げているのでしょうか?今回は、ギアオイルやブレーキオイルも注文しましたが、全て潰れて変形していました。中身に影響は無いものの、気持ちのいいものではありません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-10-17
用途:
大型バイクのオイル交換
対象商品:
37682504

CB1100のオイル交換に使用。空冷大排気量のバイクなので、オイルにも性能が必要と思い価格とのバランスの良さで選びました。とても回転が滑らかになり、性能としては十分か。。
後はも少し10%ほど安ければいうことないです。

2013-12-15
用途:
車のオイル交換
対象商品:
37682495

蓋のない缶で、懐かしく作業しました。安いのは蓋のない缶だからでしょうか?商品は、たいへん満足のいくものです。ただ配送会社に問題がありますね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

2013-02-15
用途:
ホンダの3L車に乗っていますがエンジン音の軽減に硬いオイルをと購入致しました。
対象商品:
37682504

早速自分でオイル交換を実施致しました。結果は若干ですが音が静かに   
なった感じですが未だ100Kmしか走行していませんのでこれから効果が
でるように期待をしています。色々な情報でエンジンの異音対策で硬めの
オイルの効果が出ていますがある程度の効果はあると思いますので
個人の責任判断で使用すれば結構かと思います。

2人が参考にしています
2015-04-14
用途:
スバル車に使用
対象商品:
37682504

スバル純正の鉱物油と変わらない。

1人が参考にしています