イリジウムIXプラグのレビュー

平均満足度 4.64 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,598 / 税込 1,758
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
137件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-02
用途:
SR400に使用
対象商品:
32125091

SR400をしばらく走らせた後の再始動で、かかりにくいことがたびたびがありましたが、このスパークプラグに交換したら、一発始動になりました。

2023-09-12
用途:
レストア用に購入
対象商品:
09990827

問題なく使用できました。
モノタロウさんの品ぞろえが豊富でいつも助かっています。

2022-09-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32125116

SR400のプラグ交換用に購入、効果に期待してます。

2021-11-08
用途:
通常使用
対象商品:
32125116

以前は ビッグボアの空冷オートバイの場合 下手するとVプラグはかぶりやすく あまり使わなかったが、汚損に対して非常に強くなったようです。冷間時でも燃焼の安定具合が早くなり気に入りました。

2人が参考にしています
エムワイトランスポート有限会社 様2021-11-15
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32125116

旧車に乗ってます。今ままでのプラグよりエンジンのふけ上がりも良くなり調子がとても良い

2人が参考にしています
2022-01-28
用途:
定期交換用
対象商品:
32125116

イリジウムプラグは個人的な好みで、いつもNGK製を使っています。

筑摩ウエルド 様2021-08-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09991012

純正形状と性能の違いは分かりません。純正採用のメーカーがいいと言うので使うだけです。
プラチナのVXとか選択肢が増えると嬉しく思います。

2021-07-31
用途:
自動車エンジンのプラグ取替。
対象商品:
32125116

エンジン始動性が 大変良くなったように思われま 大変満足しています

2021-06-14
用途:
自動車整備
対象商品:
09990845

安くてよい商品です。信頼のNGKが安い値段で手に入りました。

2021-03-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32125292

今までのスタンダードプラグならノッキングしていたのに
このプラグに変えてからはノッキングが気にならなくなりました!

2020-12-17
用途:
自分で交換作業するとき
対象商品:
58117832

新車から車を購入して以来、プラグ交換していなかったので交換してみたらエンジンレスポンスが全然違うことが体感できた。外したプラグにススがだいぶ付着していたので交換して良かったと思う。

2021-01-05
用途:
L500S ミラクラシックターボ
対象商品:
32125082

問題なく取付できました。エンジンの回転も快適なったようです。

2020-07-06
用途:
車のプラグ交換
対象商品:
58117823

ROVER 18Kエンジンで30000km近く走って調子が悪くなってきていたので、こちらに交換。すぐに調子が良くなったのがわかりました。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
10万キロ超えた為交換
対象商品:
32125292

もたつき気味だったエンジンの吹け上がりが、改善されたように感じます。

グレース 様2020-12-12
用途:
プラグ交換
対象商品:
09990854

純正部品は値段が高いのでこの商品を購入しました!。

2020-02-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
09990854

安心のNGK品質。注文から商品の到着までのリードタイムも短く、価格が良心的なので、使用しやすい。
お客様にも安心してお薦めできる

2019-11-19
用途:
車両メンテ
対象商品:
09991012

ノーマルプラグより長持ちします。
ノーマルプラグより着火が強いので
カーボンが溜まりにくく、バルブの
カーボン噛みトラブル防止になる。

1人が参考にしています
2020-01-23
用途:
自動車整備
対象商品:
09991012

ノーマルプラグより始動性と燃費が良くなったようです。

2019-11-15
用途:
三菱パジェロミニH58A
対象商品:
58117911

シャクリ、息継ぎが出ていたので交換し、無事直りました。

2019-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35021043

古いインジェクションタイプのバイクのメンテナンスに使用しました。間違えてターミナルの形状を私が間違えて注文してしましたがターミナルを加工して使用しました。しかしどうしてもこの熱価が欲しかった為使用してます。色々と試行錯誤中です。やっといい感じの焼け具合、不具合箇所見つけられそうです。