イリジウムIXプラグのレビュー

平均満足度 4.64 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,598 / 税込 1,758
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
137件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-18
用途:
車両整備
対象商品:
34657113

普通です

2014-12-25
用途:
プラグの燃焼不良車両の交換用
対象商品:
09991012

申し分無いですね。

2014-03-23
用途:
軽自動車
対象商品:
09991012

エンジンスロウ回転、高回転ともいい感じです。

ASE 様2016-03-04
用途:
プラグ交換時
対象商品:
18943663

パッケージが標準品と同じでしたので、イリジウムプラグでは無いものが届いてしまった??と思いながら中身を確認しましたところOKでした。
業務使用の場合は、お金のかかったパッケージは不要ですので非常にありがたいです。

2014-08-31
用途:
対象商品:
09991012

Very Good.

1人が参考にしています
2014-03-17
用途:
車の交換用点火プラグ。
対象商品:
09990854

車の加速アップに満足。
走行も静かになり、ネン費もやや向上した。

2016-03-15
用途:
自動車 点火プラグ
対象商品:
18943663

大きな差は感じられませんが、定期的な交換をしなければ燃費や始動に影響します。

2016-03-15
用途:
点火プラグ
対象商品:
32125274

大きな差は感じられませんが、定期的な交換をしなければ燃費や始動に影響します。

中村商会 様2014-01-21
用途:
スパークプラグ交換
対象商品:
32125256

NGKのメーカーなので信頼しています

2014-06-18
用途:
自動車整備
対象商品:
09990854

部品商より安価で助かっています。

サンダーストーム 様2014-02-19
用途:
定期交換時
対象商品:
32720195

メーカー品の為何にも問題なし

2013-12-17
用途:
バイクの定期メンテナンス
対象商品:
32125116

イリジュームが一番調子いい

2013-08-20
用途:
自動車整備
対象商品:
32125116

商品については一流メーカーの有名な品物なのでいまさら何も有りませんが、正直言ってこの商品をこの値段で仕入れることはできないのでとても助かります。

カーショップサンリツ 様2013-12-09
用途:
修理
対象商品:
09990827

部品的には、文句無しですが価格がもう少し安すければ。

2013-10-18
用途:
自分で交換
対象商品:
09990827

タウンボックスのプラグ交換で、購入しました。交換は、専用のプラグレンチが無いとできません、私はエーモンから出ているプラグレンチK35 を使って交換しました。使用感は、当然の事ですが、エンジンスタート、坂道でのパワー等、良くなりました。

artstyle 様2014-02-02
用途:
プラグ交換
対象商品:
09990854

とてもよい!

2013-05-07
用途:
自分のバイクに使用します。ショップでもなかなか手に入らないので重宝します。
対象商品:
32125143

ショップでもなかなか置いていないので助かります。しかも必要な物が安く、自宅に届くので頼りになります。

2014-03-03
用途:
プラグがちびているので交換しました。
対象商品:
09990827

メーカー品なので何の遜色なく使用してます。

2013-10-14
用途:
交換
対象商品:
09991012

エンジンの調子が良い。

2014-09-22
用途:
ハーレーに使用
対象商品:
09991012

ハーレーTC96に突出しタイプのDCPR7EIXを使用してみましたが、吸入燃料が直接かかってしまうのか失火したような症状が頻繁に出ました。
前回は通常タイプのDCR7EIXで問題なかったので、相性が悪かったようです。
750km走行しましたが燃費も2km/Lほど悪くなりました。次はDENSO IXU22で様子を見ようと思います。

1人が参考にしています