高耐久ラッカースプレーのレビュー

平均満足度 4.57 (363件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
アサヒペン
779 / 税込 857
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き) 【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
363件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
cozycycle 様2020-09-28
用途:
バイクの整備
対象商品:
10084383

確かに高耐久性と謳っている分、品質は良いです。
塗料の質だけでなく、スプレーのノズルも良いのでしょう塗料の散り方が綺麗で塗りやすいです。
値段なりの価値は十分にあります。

2020-11-11
用途:
バイク車体のトップコートや海外部品のコート
対象商品:
10084487

他の製品と比べ垂れにくく感じます。
バイクの海外(特に大陸品)はサビに弱いようです。
スクーターのサイドスタンドにも、取り付け前にサビ除けコート剤として使用しました。
当たり前ですが、特に摩擦がない溶接部分の防錆には効果あり、乗りの良さが気に入っています。

2人が参考にしています
2020-11-13
用途:
素人でも・・・
対象商品:
10084496

塗装はどちらかと言えば苦手です。
今回クロムメッキのクラッチレバーに対してミッチャクロンとセットでコレを使いました。
結果は大満足です。普通の使用では剥がれません。金属的な何かと擦れその部分だけ剥がれてしまいましたが、ソノ箇所にミッチャクロンを一拭きし乾燥後コレを二拭きで元通り。

1人が参考にしています
2020-12-04
用途:
旧車バイクの塗装
対象商品:
10084435

只今、ホンダの旧車バイクと奮闘中。コストパフォーマンスが高く助かってます。
時間を掛けてコツコツ仕上げております。

地獄商会 様2020-07-10
用途:
2輪部品の塗装に。
対象商品:
18850326

紺色系(ネイビー)の塗料は中々ないのでチョイスしましたが、ほぼ狙い通りの良い雰囲気に仕上がりました。高耐久だけ有って、ある程度熱が加わる部品を塗装しましたが、今の所変色もなく耐久性も問題有りません。マットブラックの部品の1部に使いましたが中々隠ぺい率の高い良い塗料のようで、下地無しにダイレクトに塗ってもベタっとした感じに仕上がって下が黒でも綺麗にのり、艶消し黒と艶有りのネイビーのコントラスト最高に仕上がって大満足です。

2人が参考にしています
2021-10-07
用途:
自動車
対象商品:
10084496

この商品も品質が良くてよく使います、さらにMonotaROで安く買えるので。

2021-01-18
用途:
機械部品の塗装
対象商品:
10084496

一般的なラッカースプレーよりも剥離しにくいと思う。
こちらと低価格のものと、主に手が触れる場所と触れない場所とで使い分けています。

2020-09-30
用途:
ホイール塗装
対象商品:
10084523

オートバイのホイールの塗装に使用。早乾で垂も無く綺麗に塗装出来ました。

2020-11-01
用途:
塗装の仕上げ
対象商品:
10084505

いつも艶消しを使っています。素人なので塗りムラができてしまいますが、概ねごまかしてくれます。

2020-08-15
用途:
プラ&木工品の彩りに使用(DIY)
対象商品:
18850362

100円均一フォトフレームに自分の好きな色で着色すれば、なんと立派なフォトフレームに変身です。結構使えますよ。

2020-09-04
用途:
安くて塗りやすい

安くて塗りやすく良い商品です。垂れにくく乾きやすく良い商品です。

2020-07-13
用途:
会社でいろんな用途に使用しています
対象商品:
10084496

色々なメーカーのつや消し黒を使用してみましたが、アサヒペンのつや消し黒が一番、塗装後のムラが無く、乾きも早いです。また、マット感も一番あります。
非常に使いやすい商品です。
ただ、ほかのメーカー商品よりも値段はちょっとお高めです。

2020-12-09
用途:
つや消し黒 樹脂パーツの塗装
対象商品:
10084496

白ボケしたワイパーカウルや未塗装のモールに脱脂して塗ります。
ワックスよりはるかに長持ちします。

2020-08-16
用途:
スクーターのキズ補修
対象商品:
10084401

垂れずに重ね塗りが出来ました。
色合いも良く満足しています。

2020-10-05
用途:
木製の道具、飾り、その他
対象商品:
10084435

細かい霧で、塗装が楽。
耐久性は、安物のラッカースプレーの倍以上と思われる。
実際には比較したことが無いが・・・

2020-08-16
用途:
古いスピーカーユニットなどのリペアに使ってます。
対象商品:
10084496

古いスピーカーシステムのユニットフレームの塗装に使っています。
その他のラッカースプレーと使用感は大きく変わりませんが、完全硬化後の塗膜の強さは差があると思います。
塗装後6ヶ月程度過ぎると密着度が増し、ビスを締めても塗装が剥がれにくいと感じています。
ユニットの取り付けまでには時間が必要ですが、ユニットを順にリペアしながら、時間を掛けてスピーカーを組み上げて行くような使い方ができれば価格を含めて良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2020-08-04
用途:
自動車修理
対象商品:
10084383

専用色のスプレーよりも安価に済むので白色の自家用車に利用しています。

2020-06-29
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
10084496

ハンドルバーにサビが目立ち、メッキもくすんできたので塗装してみました。高耐久性が魅力的です。

2020-05-05
用途:
バイクのタンク塗装に使用しました。
対象商品:
10084505

バイクのタンクをマットカラーで仕上げるのに使用。
重ね塗りが利くし塗膜も綺麗で、仕上がりは抜群です。
良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2020-04-25
用途:
塗装作業時
対象商品:
10084532

アサヒペン高耐久ラッカースプレーはかなり
耐久性が高く、何度もリピートしております。
ゴールドのスプレーは色がイマイチの物が多いですが
アサヒペン高耐久ラッカースプレーのゴールドは上品な
ゴールドで発色も良く今回も満足です!

1人が参考にしています