高耐久ラッカースプレーのレビュー

平均満足度 4.57 (363件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
アサヒペン
779 / 税込 857
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き) 【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
363件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Ost 様2020-08-10
用途:
木材に対しての塗装
対象商品:
18850387

対木材という事も有るが、重ね吹きしてもタレにくく、乾燥も早く作業効率が良かった。塗膜が固く、高耐久と言うより、高強度の方は確認できた。

2020-09-02
用途:
金属の塗装
対象商品:
10084435

問題なく塗装出来ました。半乾きの時につや消しっぽくなりましたが、乾燥すると光沢がでました。

2020-05-29
用途:
小型移動式クレーンの塗装
対象商品:
10084417

ダダノのクレーンのスカイブルーと色が似てたので購入。かなり近い色で満足です。

2020-04-27
用途:
トラクターグリルの塗装
対象商品:
10084496

トラクターグリルの塗装が錆てきたので、塗装するために購入、いい感じにつや消しで、気に入りました、他の物も塗装しようとリピートで購入しました。

2020-05-15
用途:
玄関扉の枠部塗装
対象商品:
10084435

塗装部以外をマスキングテープで養生する手間はかかるがスプレー式なので刷毛も要らず手も汚れないので手間いらずで綺麗に仕上がった。

2020-05-16
用途:
オートバイのフェンダー裏側
対象商品:
10084523

錆びに覆われていたフェンダーの裏側をサビ落しを行い塗装しました。非常にいい感じに仕上がりました。

2020-05-13
用途:
噴出量の調整が難しいです
対象商品:
10084523

自転車のパーツ等に使用してますが、噴出量が多いので、すぐ液だれか柚子肌になってしまいます。
自分の腕のせいでもありますが、そふと99のような調整できるとありがたいです。

2020-05-28
用途:
鉄部塗装に
対象商品:
10084496

吹き付けやすくて助かります。やはり塗膜のもちもよいように思います。

2020-04-09
用途:
風呂場の取っ手の塗装
対象商品:
10084383

サビサビの取っ手を、復活させるために購入。サビを落として、この商品を吹きかけ3ヶ月経ちましたが、全く問題なしです。作業は換気のいい場所で。オススメです。

2020-05-26
用途:
塗装
対象商品:
10084496

ムラが無く綺麗なマットブラックに仕上がりました!!

2020-04-13
用途:
バイクの塗装
対象商品:
10084487

通常、安物の缶スプレーだと、液ダレが
しやすいのですが、こちらの商品は
均等に綺麗に塗装する事ができ、大変重宝しております。

2020-09-18
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
10084523

液垂れは、他のスプレーに比較して少ないと思います。耐久性は検証はこれからです

2020-04-23
用途:
デスク塗装
対象商品:
32612894

いろいろ試してきましたが、速乾性が他とは格段に違い作業性が向上しました。

2020-01-08
用途:
アルミホイルの補修
対象商品:
10084523

アルミホイルのリム部分ガリ傷パテ補修後の上塗りに使用。
ホイル専用スプレー塗料やシルバーのスプレー塗料を何種類か使用しましたが、
これが1番自然な感じがしました。色合いはメッキ風塗料に近い感じですが乾燥後は
触っても強度はまーまーあります。
耐久性はこれからですが、ようやく望みの質感に巡り合った感じです。

大原設備 様2020-05-05
用途:
バンパー塗装用
対象商品:
10084496

以前にも 購入しましたが 塗りやすいので大変安く気にっています。

株式会社冷水 様2020-05-16
用途:
基台のメンテナンス
対象商品:
10084435

アンテナ基台のメンテ使用、艶・乾きも良くとてもいい感じです。

2020-03-27
用途:
文字の色づけ
対象商品:
10084383

白色の色づけに苦心している。塗った後のアクは、今の所出ていない。色もきれいだ。あとは耐久性に期待したい。

2020-03-20
用途:
除雪機の整備
対象商品:
10084435

オーガ部への塗装に使用するために購入しました。
天候が落ち着き次第に使用します。
高耐久に期待しています。

2020-03-07
用途:
オートバイのガソリンタンク塗装
対象商品:
18850344

吹付ごの乾燥が非常に速いため薄塗の重ね塗りが大変はかどりました。

2019-12-04
用途:
車のワイパーアーム塗装
対象商品:
10084496

サーフェイサーの上に6回ほど重ね塗りしました。
乾くのが早くきれいに仕上がりました。
耐久性はまだわかりませんが期待できそうです。

1人が参考にしています