360LEDバルブダブル S25のレビュー
テール・ブレーキランプを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。
13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。
【用途】ストップ&テールランプ
2017-08-31
- 用途:
- AF61 Todayのテールに
- 対象商品:
- 10774373
当方AF61を所有しており、年々発電容量が不足してきているので、LED化を決め、こちらを購入しました。明るさはリフレクタにもよるとは思いますが、AF61では充分な明るさでしたが、元々がバイク用ではないにしても、振動でストップランプがチラついたりしているので、評価をひとつ下げさせていただきました。
2015-03-13
- 用途:
- 交換
WタイプLED 探していたので、ほっとしています。
2015-02-05
- 用途:
- 交換
暗すぎ 買って失敗
5人が参考にしています
2014-05-12
- 用途:
- 仕事の車に使用
- 対象商品:
- 10774373
スモールを点灯して暗さに唖然・・・。
ブレーキ点灯時の光度が足りず車検は通らなかった
暗すぎて使い物にならない。
残念で仕方がない
二度と買わない
12人が参考にしています
2011-12-05
- 用途:
- 電球との交換。
- 対象商品:
- 10774373
「全方位を強烈に照射」と謳っていますが電球より暗いLEDバルブなのにはビックリしました。粗悪品なので購入して失敗です。返品手続きをとらせて頂きました。
10人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
2011-08-14
- 用途:
- バイクのテールランプに使用
- 対象商品:
- 10774373
ブレーキ点灯が暗い。テール点灯との明暗差が少ないため後続車への視認率がかなり低そうで危ない。
9人が参考にしています