防護服 プロシールド10のレビュー
- 用途:
- 再々投稿です。股破れ防止策
- 対象商品:
- 10788425
前回、腰位置を上げて股位置をあげるようにすると破れにくいと書きました。各々ベルトで持ち上げとかやっています。現場では敗れる前に養生テープを内側に貼って股避け予防してました。皆さんもお試しあれ。
- 用途:
- 漆器の漆塗りの時に研ぎ作業や漆塗りのごみが付かないように体からのホコリが立たないように
- 対象商品:
- 10788416
この11月に入り温かく来ているときの感じがよい。
- 用途:
- 粉塵構内での作業
- 対象商品:
- 10788425
再レビューです。
業務上1年の内1ヶ月しか使わないのですが、3年で50着以上購入しています。
社内でも股が裂けると言われたので調査したのですが、体型よりも大きいサイズを着用するとその傾向が強いです。
日本人には服の上から着ても余裕があるサイズ構成なんですが、腹回りでXLを注文すると、股位置がかなり下になりその状態で股を広げると伸縮性は無い生地なので裂けやすいです。股位置が上に来るほど裂ける可能性は低いはずです。大きいサイズを頼むとそういうリスクがあります。自分は身長160cmです普段着はLサイズ傾向ですが、こちらの防護服はMでも十分でした。サイズ選択には股位置が重要になってきますね。ベルトで股位置を上げるのも手ですが、体型は自業自得ですよね。
- 用途:
- XXLのサイズがあるので助かる
- 対象商品:
- 10788486
身長が182cm(体重は60kgぐらいだが)あるとこれ以下のは使えない。
中の作業着を汚さないように保護として使っている。
なお、以前のは胸のロゴシールが買った瞬間からすぐ剥がれ落ちていたが
最近のは剥がれ落ちない。
- 用途:
- FRPサンディング作業
- 対象商品:
- 10788416
履いて、(着て)、しゃがんだら、いきなり股がさけました。
やはり、素材の問題もあるかもしれませんが、いきなりやぶけるとは思わず。
着方と、使用の仕方に注意をはらわないといけない商品だと思いました。
価格からみれば妥当かもしれませんが、注意書きとかいれ他方がいいと思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 電気工事時に作業服を汚さないため。
- 対象商品:
- 10788407
工場に勤務しています。
たまに油汚れのひどい機械周りや、屋根裏など汚れる所で作業する時があります。
工場の制服を汚したくないので上に着ています。
家にも一枚置いています、日曜大工や洗車など重宝します。
ホムセンや他社メーカーの安いものなどをいろいろ試してみましたが、
結局これに戻ってしまいます。
布製のつなぎと迷いますが、洗濯しなくていい分、こちらがいいと思います。
せんたくできる方が良い方は以外は、この防塵服で1充分だと思います。
- 用途:
- 医療機関での除染及消毒
- 対象商品:
- 10788416
まだ福島県でテストしていませんが院内の除染では有効。十分災害時でも使えます。防護服の下のアンダーでも使えるかも。
- 用途:
- 建設業・すす除去作業
- 対象商品:
- 10788416
安くて使いやすくてよいです。 これまでつなぎを毎日洗濯していた作業で、防塵服に入れ替えてみましたが、通気性が良くすぐには破けないため、かなり重宝しています。汚れ仕事なので、多少の汚れのうちは捨てずに利用しています。
- 用途:
- FRP作業、粉塵作業など。
- 対象商品:
- 10788425
今まで、いろんな商品を試しましたが、一番良いのではないでしょうか。
モノタロさんでは種類がたくさんあり、用途に合わせて選べるので大変助かります。
価格的にも十分過ぎるぐらい納得でき、耐久性もあり、十分納得できます。
特に、粉塵作業に最適で着ていても暑くなく快適に作業できています。
- 用途:
- 研磨作業
- 対象商品:
- 10788425
酷使すると破れますが、値段の割に強いと思います。
172cm 68kg
冬に インナー、フリース、ツナギ、MA-1の上にでXLサイズで
ややゆったり作業しやすいです。
- 用途:
- 研磨作業
- 対象商品:
- 10788407
以前使用していた安い防護服はワンサイズ大きいサイズが必要でしたがプロシールド10は通常の服と同サイズでちょうど良かったです。
縫製も良く、値段以上だと感じました。
出来れば携帯電話が入るポケットを一つ欲しいですね。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 10788416
価格を考えれば十分なパフォーマンスかなと思いますが、しいて言うなら使っているとすごく小さいですが、糸くずのような繊維が舞うのが気になるかな。
- 用途:
- 粉塵防止装置、配管の敷設、交換作業。オイル、ピッチ配管の交換作業
- 対象商品:
- 10788407
対粉塵においての遮断性は良好。粉塵マスクを着けての作業性も良好。
オイル、ピッチ等の油に対する遮断性も悪くはなかったが、耐久面で若干ではあるが当方の期待値を下回る結果となった。(終日同環境作業での使用が限界)
気になった点はやはり蒸れの問題。防護性が高い為高温の作業環境では相当蒸れる為結構バテるとの報告があった。あとはサイズがゆったりし過ぎで機械装置の角に引っ掛け易いので注意しなければならないとの意見もあった。とは言えコストパフォーマンスは問題無しなので今後も購入する予定である
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 10788477
使用者に聞くと、他メーカーの同サイズよりも、ゆったりしていて着やすいようです。
価格がもう少し安かったら、もっと頻繁に購入すると思います。