ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.56 (754件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
669 / 税込 736
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。 【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
754件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-09
用途:
自動車整備
対象商品:
32722514

なにも問題なく使っています。安価で良いです。トキコのブレーキオイルに似ています。サーキットで使うわけではない人はこれで充分だと思います。輸入車のDOT4指定の物はこれはDOT3なのでやめた方が良いです。

MonotaROからの回答

注文コード:32722523でDOT4もございますので、DOT4指定の際にはお試しください。

2023-09-19
用途:
自動車整備
対象商品:
32722514

安価なので思い切りエア抜きが出来ます。品質も問題なく何度もリピートしています。

2023-09-12
用途:
四輪のメンテナンス時
対象商品:
32722514

以前より使用してます。 手ごろな価格でトラブルも無し 安心して使ってます。

2022-12-14
用途:
自動車とバイク
対象商品:
32722514

ブレーキパッド交換に併せて入れ替えましたが、今の所は全く問題無く使用出来ています。

今光ガレージ 様2023-08-14
用途:
タントの車検
対象商品:
32722514

やすいのでいつも同じ物を使ってますが問題ありません。

2022-12-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32722514

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

プロボックス株式会社 様2022-08-24
用途:
スズキハスラーに使用しました。
対象商品:
32722514

自分でブレーキメンテをしようと思いモノタロウのブレーキフルードを購入して使用しました
古いフルードを全輪抜き替えしました、約一本で用足りましたね。コスパも優れてて、品質もいいと確信しています。交換後はブレーキのタッチングもよくなりフルード交換してよかったです。

2人が参考にしています
YASオート 様2023-07-13
用途:
車のブレーキフルード交換
対象商品:
32722514

コスパも良くいつも使うので助かります(^^♪無くなったらまた購入を
考えてます。

2022-10-15
用途:
メンテナンスに
対象商品:
32722514

車検前のメンテナンスにて、交換利用しました。安心のため、多めに排出させたので、1リットルの物で良かったです。

2022-09-02
用途:
メンテナンス

ユーザー車検の前に自分で交換しています。オイルの色がクリアなので汚れ具合が目で確認出来て良いです。交換後もクリアだから綺麗になったぞ!って満足感が得られるしたっぷり入って安いので足らなくなる心配しないで作業できて安心です。

2022-10-17
用途:
車検時交換
対象商品:
11065607

車検時に交換しています。コスパは最強です。日本製ですので全く問題ありません。

2人が参考にしています
2022-08-19
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
32722514

DIYでのフルード交換に利用。特に問題なく半分ぐらい残っているので、毎年交換したいと思います。性能も街乗りであれば何ら違和感もなく大丈夫かと

2人が参考にしています
2023-07-08
用途:
メンテナンス時
対象商品:
32722514

純正部品と比べて使用するにあたり問題はありません。
違いが判りません。
モノタロウブランドは安く購入出来るので助かります。

2023-07-07
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
32722514

他メーカーより安くてとても助かっています。
またリピートします。

株式会社ワコー車検センター 様2023-07-25
用途:
車検時のブレーキメンテナンス
対象商品:
11065607

品質的には問題ない商品だと思います。コストパフォーマンスは良いと思います

2022-08-17
用途:
車検用
対象商品:
32722514

容量があるので入念にエア抜きが出来て助かります。通常使用の車は指定のグレードを入れましょう。dot4の方が良く止まるとかはないですよ。2年ごとに必ず交換するdot3と4年間入れっぱなしのdot4を比較すれば前者の方が高性能ですよ。

2022-11-28
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32722514

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2022-07-03
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
32722514

数個たのみましたが、梱包はしっかりしてますが、
全て凹みがありました。少しの凹みだから、大丈夫と思いましたが、最後の1つが、カナリ凹みが強く、
保管中に、もれないか、心配だから、全て交換してもらいました。保証があるから、大丈夫でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

初回お届け時にご迷惑をおかけし申し訳ございません。担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

緒方自動車 様2023-05-16
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
32722514

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

2022-08-02
用途:
自動車整備
対象商品:
11065607

純正より安い物を使用していたが、更に安い。
1L2缶購入してトラックに使用。乗用車にも使うので追加購入予定。
18Lは流石に多すぎ、4リッター缶のラインナップがあると丁度良いかも。

3人が参考にしています