エアコンオイル(POE)のレビュー
- 用途:
- HV37スカイラインに使用
- 対象商品:
- 11106277
エアコン使用時、時々風が緩くなることがあったためエアコンガスをチェックすると若干ガスが不足していたため、ガスを入れる前に試しにこの商品を入れてみたところ、かなり冷たい風が出るようになりました。その後エアコンガスも補充で炎天下での使用でもすぐに冷たい風が出るようになりました。
- 用途:
- エアコンガス補充
- 対象商品:
- 11106277
30プリウスへの134aガスの補充時に一緒に使いました。特に問題なく使用出来ています。但し、補充時には低圧・高圧・補充ホースは専用の物を使用しチャージバルブ・接続アダプターはパーツクリーナーで洗浄してから作業しました。ハイブリット車への補充は若干気を遣うところです。
- 用途:
- エアコンオイルの充填
- 対象商品:
- 11106277
ハイブリッド車用ですが、とてもお値打ちでした。充填後も特にトラブルも無く、快適です。
1,2度は、冷気も下がりました。
- 用途:
- プリウスのメンテナス
- 対象商品:
- 11106277
エアコンの効きが悪くなってきたので、ガスと一緒に入れて見ました。コンプレッサーの音が小さくなった気がします。
- 用途:
- ハイブリットエアコン冷えが、悪くなってきた時に、使用してます。
- 対象商品:
- 11106277
エアコン運転時の、振動が、改善されて、エアコン冷えもよくなりました。
- 用途:
- 仕事用に
- 対象商品:
- 11106277
R12からR134に変換出来るので満足です。ガスもR134ガスが入れれるのでいいです。
- 用途:
- ハイブリット車用エアコンコンプレッサのメンテナンス
- 対象商品:
- 11106277
12ヶ月点検と同時に入れてもらいました。工賃はサービスしていただきました。
使用後の感想としては、注入前より作動音が少し静かになった気がします。
入れすぎはいけないと思いますが、購入から8年経過した車でエアコンオイルの補充は今までしていなかったので次回の12ヶ月点検も入れてみようとおもいます。
気のせいか少しだけどエアコンの効きも良くなったかな?
- 用途:
- エアコンガス補充
- 対象商品:
- 11106277
リークしているということはオイルも漏れているということ。入れ過ぎも良くないとは思いますが無いよりは100倍マシ。ハイブリッドはpoe。補充用のホース等もハイブリッドは専用にしといた方が無難。
- 用途:
- カーメンテナンス
- 対象商品:
- 11106277
何でいままで気が付かなかったのだろう。
メーカー品だと\3000程度するが、多分OEMと思われる。
これと中身はほぼ同じはず。
これからは冶具も買って自分で注入することにします。