オイルシールのレビュー

平均満足度 4.72 (172件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)
Koyo(光洋シーリングテクノ)
149 / 税込 164
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
172件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-09
用途:
メンテナンス

クラッチディスク交換時にて、同時交換。まったく問題ございません。

2025-06-22
用途:
ドライブシャフトのメンテナンス
対象商品:
59704522

配送も早くて良い。あたりまえですが、問題なく取り付け出来ました。

2025-03-19
用途:
クランクとカムのオイルシール交換

内側のみシリコングリスを塗布し同径の給水用パイプで面まで打ち込んだ。
今後のオイル漏れは時期を見て確認予定。

グラッツェ ミレ 様2026-01-06
用途:
オイルシールとして

お値打ちな商品でした、商品も問題なく次回もまた購入しようと思います

2025-02-26
用途:
車のメンテナンス

純正品と比較してサイズが近く質感も似ている感じです。
問題なく取付できたので今のところ満足です。
あとは耐久性がどの程度あるでしょうか!

2025-01-24
用途:
オイルシール交換時
対象商品:
32127067

タイミングベルト交換時に一緒に交換しました。外した純正品と比較しても内部構造が一緒なのでこちらの部品でも十分満足です。モノタロウさんで簡単に注文できるのがいいですね。

2025-01-26
用途:
K6Aエンジンのオイル漏れ
対象商品:
32127295

クランク軸からオイルが滲んでいたので交換しました。社外品ですが、全く問題有りません。

2025-08-23
用途:
オイル交換時

ダイハツ用のを購入しました。
良い作りで安心して使えてます。

2025-11-03
用途:
ブレーキ整備のついでに周辺消耗品の交換
対象商品:
32126981

以前にも同じ物を交換したけれど約5年程度で再度交換。今回は以前ほど漏れていないけどついでなので交換

2024-05-02
用途:
自動車の整備
対象商品:
19119616

クランク前からかなりオイルもれしてたので
交換しました。
300キロほど走りましたがモレ止まりました。
以前ドラシャのシールもkoyoを使いましたが
信頼できるメーカーです。

2024-03-19
用途:
トラックの整備
対象商品:
32127051

デュトロの車検整備の時に主に使っています。純正より安いので重宝してます。

1人が参考にしています
2024-08-02
用途:
h81w ekスポーツのオイルシール
対象商品:
38597221

純正品同等で全く問題ありません。お値段も安いので助かります

2024-03-05
用途:
車検時
対象商品:
59704425

車検時にまとめて購入致しました。純正品より安いのでリピ買いしたいと思います。

2024-03-19
用途:
トラック整備
対象商品:
38597605

デュトロの車検整備時に主に使っています。純正より安いので重宝してます。

2024-01-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
59704452

純正より安くて助かります。使用感も問題ありません。

1人が参考にしています
2023-05-26
用途:
交換部品
対象商品:
38597447

純正より少し安かったので使ってみました。
特に不具合なく使えましたが、どれだけ純正と違うかは次回交換の際に解るかと思います。

有限会社平井電設 様2023-03-04
用途:
自動車整備
対象商品:
38596747

クランクシールからのオイル漏れ発生・・車外品ではあるが何の問題も無く使用できました。

3人が参考にしています
2023-12-21
用途:
サンバーのエンジン整備
対象商品:
38596747

この類のものは信頼できるメーカーなら純正と変わらない。

1人が参考にしています
2022-11-20
用途:
JB23(6型)のリアホーシングのシール
対象商品:
59704425

ABA-JB23Wのリアハブからデフオイルが染み出して来たのでオイルシールを交換。特に問題無く交換できました。交換後それほど時間が経っていないのと、交換後は分解していないので効果の程は不明です。

2022-11-17
用途:
JB23(6型)のリアホーシングのシール
対象商品:
59704425

ABA-JB23Wのリアハブからデフオイルが染み出して来たのでオイルシールを交換。特に問題無く交換できました。交換後それほど時間が経っていないのと、交換後は分解していないので効果の程は不明です。