クレ 5-56 無香性のレビュー

平均満足度 4.72 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
639 / 税込 703
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-27
用途:
スチール製のシャッター雨戸)へ注油

通常の5-56ですと、シャッターの開け閉めの際に臭いが鼻につき不快でしたが、無香性を使うようになって、5-56効果そのままで快適になりました。

2025-08-20
用途:
自動車修理などの潤滑
対象商品:
06184035

今までもCRCを使っていたが、無臭になったので良かったです

2024-05-29
用途:
ボルト洗浄、プラスチック製品清掃
対象商品:
06184035

錆止め効果。潤滑性は低いですがネジ部分に塗って時間がたってもべとつかないのが良いです。
パッキン、プラスチックの清掃に使っても素材を痛めにくく安心して使用できます。

2024-04-09
用途:
家のドアの蝶番 等
対象商品:
06184035

臭いもなく、ゴムやプラスチックに使用でき、安心感と
効果バツグン 軋み音解消

2024-01-30
用途:
油落とし
対象商品:
06184035

油を取るのに、凄く便利です。サビも、取れるので、助かります。

2023-12-26
用途:
農機具のメンテナンス、家の雨戸のメンテナンスなど
対象商品:
06184035

流石定番ですね。農機具のメンテナンス、雨戸のメンテナンスなどに重宝しています。

2023-12-19
用途:
家の華道部
対象商品:
06184035

プラスチックやゴムにも使えて大変重宝してます
また、特有の臭いもありません

2023-06-27
用途:
ねじ外し
対象商品:
06184035

普段あまり緩めたりしないねじには、たいてい吹きかけておき、2時間後くらいに緩める

2022-10-05
用途:
潤滑油として。
対象商品:
06184035

無香料で、臭いが気にならない、デザインも良くなり容量も多くお得です。

2022-02-28
用途:
車の養生に使ってます
対象商品:
06184035

ほんとに無臭です。ドアに補油してもすぐに車に乗ることができます
もっと早く知っていれば

2人が参考にしています
2024-02-13
用途:
機械のメンテ時に使用
対象商品:
06184035

前回、おおきさを間違えてしまいました。安すぎるとは思っていたのですか゛、
写真のみでおおきさを見なかったので、失敗しました。
今回は、注意して購入しました。

2022-01-23
用途:
無香性がありがたい
対象商品:
06184035

標準の5-56の香りが苦手で、すこし割高ですが無香性を選んでいます。
建物や自動車の鍵穴やヒンジ、工具類の防錆など、いろいろと活躍してくれています。

1人が参考にしています
2021-01-23
用途:
普段使い
対象商品:
06184035

香りが無いので、飛び散りを気にせず、使っております。

1人が参考にしています
2020-10-22
用途:
さび止め
対象商品:
06184035

5-56便利なんだけど臭いがね・・・と思いながら使っていましたが、なんと無香性!
効果違うのかどうかは未だわかりませんが。様子を見ながら使いたいと思います。

1人が参考にしています
2020-06-14
用途:
金属メンテナンス時
対象商品:
06184035

臭くないので、室内のカーテンレールなど重宝しています。

1人が参考にしています
アンフォーラメグロ鈴木 様2020-04-13
用途:
扉にヒンジに注油
対象商品:
06184035

事務所使用なので匂いの無いのは助かります。
全部これの仕様に変えれば良いのに。。。

1人が参考にしています
有限会社 小林製缶 様2019-09-28
用途:
ボルトを外す作業に使用
対象商品:
06184035

クレ5ー56は他社製品とは段違いです。これからも使用して行きたいと思います。

2019-06-26
用途:
バイクのメンテやドアの鍵穴へ
対象商品:
06184035

無効性は初めて使用しましたが、通常の品の嫌な匂いがなく良かったです。今後はコレを使用したいと思います。

2019-04-16
用途:
アクセサリーのメンテナンス用
対象商品:
06184035

アクセサリーのメンテナンスで特に鎖の部分の動きの悪い時に使用します。この商品は、無香性なので、鎖等ににおいが付着せず大変いいと思います。

2019-01-04
用途:
油の匂いが気になる所に使用しています。
対象商品:
06184035

普通の5-56は結構匂いがしますが、病院の病棟の扉など、匂いの気になる所で、使用しています。匂いを気にせず、吹き付けられますので、とても重宝しています。