ダイヤモンドバー シャンク径 6mmのレビュー

平均満足度 4.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド
ノーブランド
1,298 / 税込 1,428
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。 【用途】超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-01
用途:
趣味の加工作業
対象商品:
32606271

とにかく良く研げる。波長も丁度良い長さで扱いやすいので重宝する。

2017-03-01
用途:
機械修理、金属加工等
対象商品:
32606271

安くて有難いです。他社の製品のように色々な形状の商品が有ると助かります。

2017-02-27
用途:
バイクの整備
対象商品:
32606305

ピストンピンを削るのに使用しました。
ピンはとても硬いですが、ダイヤモンドなら問題なく削れました。角度も調度よいテーパーでした。

2015-11-19
用途:
バイクのエンジン内部の切削
対象商品:
32606271

本当は円錐形のダイヤモンドバーが欲しかったのですが、この金額では球形しかなく仕方なく購入しました。
使用に関しては削るのは問題ありません。ただ、削り方を工夫すれば事足りますが、できれば円錐形で安価なものがあると助かりますね。

2015-02-22
用途:
アルミの研磨。
対象商品:
32606271

目が、細かいので、目詰まりしそうな感じがしましたが、
以外と、ザクザク削れます。 とても、作業性が、いいです。
価格も、安いと思います。

2010-11-16
用途:
内燃機のポート加工やアルミのエッジやバリの除去に使用しております。
対象商品:
32606271

もう少しRをなだらかにして貰えると、実作業に向いていると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の改善に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2011-02-25
用途:
ステンドグラスの細部加工
対象商品:
32606323

待望の6mm軸のダイヤモンドバーを入手(6mm軸は製品が少ない)。早速ルーターに取りつけ、試運転したところ、大きなブレが発生。何度かの試行錯誤の末、遂にMonotaRoに照会したところ、メーカーの方から直接連絡がありました。メーカーの方が試験していただいた結果、製品の問題ではなく、オーバーハングが大きすぎ(ルーターには25mm程度しか軸が入らないためオーバーハングが55mmとなってしまう)、性能が発揮できなかったことが原因と判明。製品の使い方を丁寧に教えていただき、わざわざ資料まで提供いただきました。
色々とお話させていただき、軸をカットしオーバーハングを小さくする対策をとってみることとし、(ダメ元で)50mmほどカット(オーバーハングは5mm)したところ、全くブレなくなりました。
素人に面倒がらずに親切にご対応いただいたメーカーの方に、感謝!です。これからも、同社製品を使いたいと思います。

5人が参考にしています