中速乾ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

平均満足度4.58(923件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)

923件中 481~500件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32625905
2019-06-24
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

中速乾なので油汚れもじっくりと落としてくれよく落ちます。

対象商品 : 32625905
2017-06-03
用途: ゴルフグリップ交換に使用

中速乾とのことで使用してみましたがグリップ交換には使えましたがもう少し遅めがいいようです。

対象商品 : 32625905
2018-04-23
用途: バイクのメンテナンス
金融・保険業

バイクのメンテで結構使用しますので、安価で購入できて満足です。

対象商品 : 32625905
2017-03-14
用途: 自動車エンジンルームの掃除
サービス業

汚れの種類にもよりますが脱脂もグリスの頑固なべたついた汚れにもかくじつにおちてくれます。すぐに乾かないので場所によって使い分けしてます。

対象商品 : 32625914
2018-04-22
用途: 機械メンテナンスに使用
製造業

金額は安く、納期は早く、使える商品です!
安いからバンバン使ってます!

対象商品 : 32625905
2017-09-29
用途: 部品洗浄
その他業種

洗浄力自体は良いのですが、ノズルキャップが外れやすいです。
(私だけでしょうか?)
またモノタロウブランドで、遅乾タイプやゴムOKタイプの商品も希望します。

1人が参考にしています
対象商品 : 32625905
2016-12-22
用途: 機械物全般のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

容量、価格、性能を見てもコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。ついでに買っておいても損はしない商品です。

対象商品 : 32625905
2017-12-25
用途: バイク、車のブレーキ周りのメンテ
その他業種

あまり他のブレーキパーツクリーナーとの違いが、わからないかな?

対象商品 : 32625905
2016-11-29
用途: 各種洗浄作業
製造業

初めて使用しましたが、よくあるブレーキクリーナーよりも乾きが遅いため使用感は抜群でした。匂いも特に気にはなりませんでした。

対象商品 : 32625914
2017-10-20
用途: 自動車メンテに

一般的なパーツクリーナと比較にならないくらい強力で頑固な油脂も落としてくれます。速乾ではないので、無駄な量も使わなくて経済的です。

1人が参考にしています
2017-08-10
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的に1ケース買っています。クリーナーとしては問題ないと思います。
ですが、梱包に不満があります。
30本も入っているダンボールの底がテープ一本だけってのはいただけないかと。
せめてH型にテープを貼っていただきたい。
配達されていたときに底が抜けていました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32625905
2017-04-07
用途: チェンソー等の手入れ
農・林・水産業

主にチェンソーの手入れ用に使っていますが、量も多くて買い得感があります。

対象商品 : 32625905
2017-03-12
用途: バイク用

狭い場所で噴射したとき、においが気になりましたが、洗浄力抜群でした。

対象商品 : 32625905
2016-12-06
用途: 車のメンテナンス

とてもつかいやすいです。大変満足しています。
かってよかったです。

対象商品 : 32625905
2016-11-24
用途: ゴルフクラブのグリップ交換溶液に使用

従来の専用の溶液は非常に高く欠品もあったので、ブレーキ&パーツクリーナー2000 を使用してみた所何の遜色もなく使用出来ました。価格も安くたっぷり使用しています。

対象商品 : 32625905
2017-03-18
用途: ゴム製品の修正

ゴム製品の成型時のはみだし部分を、これで拭くと綺麗になります!

対象商品 : 32625914
2016-10-19
用途: 自動車整備

中速乾の商品がなかなか売っていなくてしかも高額ですがこの商品には満足しています。リピーターです。

対象商品 : 32625905
2017-07-12
用途: 良い成分まで落としてしまうので
合資会社一枚の紙 様

ブレーキ鳴きなどがなくなりますが、プラスチック専用グリスなどや
片面シールドの?ベアリングまで壊す場合があります。カブ110CCの
前輪は、そのままか(コンコン叩く程度かPCのダスタースプレー)
主に後輪に軽く使っています。ベアリング部品には注意!!

1人が参考にしています
対象商品 : 32625905
2017-06-12
用途: 重機を塗装するためのグリス落し
建設業・工事業

塗装のためのグリス落しに使用しました。とてもよく落ちます。大きな塊はスクレーパーなどで落として少量の吹き付けでウエスで拭き取り、そのあとでしっかり流すように吹き付けると塗料が良くのりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 32625905
2017-09-15
用途: 車、バイクのメンテナンス

速乾タイプに比べ乾燥時間が少し遅く、メンテナンス性が都合良い。