スーパーデューティラビングコンパウンドのレビュー

平均満足度 4.18 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーデューティラビングコンパウンド 3M
中目コンパウンドで、すべての塗装に使用でき、#1000程度のペーパー目や軽微な凹凸面、色あせのシミ、汚れを除去するのに適した製品です。ノンシリコン・ノンワックス。 【用途】自動車塗装光沢用
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-26
用途:
塗装補修
対象商品:
32722426

商品自体は何度も購入しています。今回はそのまま袋に入れ他の購入品とまとめて梱包されていて液が相当量こぼれていました。柔らかい容器でメーカーからは個別の箱には入っていないので仕方ないですが・・・。

2018-04-05
用途:
板金塗装
対象商品:
32722426

塗装失敗のユズ肌の修正やツートンのクリヤ塗膜の段差を修正するうえで、#600~1500のペーパーを使用していました。さらに#2000ペーパで砥いでから『ハード1-L』で磨いてい上げていました。 今回購入したこのコンパウンドはペーパー作業を省くことができます。さらには#400パーパーの砥ぎ目も消せます。かなり目が粗いので最終的には『ハード1-L』で仕上げますが、とてつもなく時間の節約につながりました。 対象物の角張った箇所を磨く際には要注意です。いとも簡単にクリヤ塗膜を削り取り下塗りにまで達してしまいます。

2人が参考にしています
110WORKS 様2018-04-19
用途:
塗装後の肌調整
対象商品:
32722426

日本仕様ではないですが(思いっきりハングルで文字があります)これは日本で売られている5955(4L缶)の容量の少ないものになるようです。
非常にキレも良く、バフ次第ではキレ過ぎるぐらいです。
値段的にもリーズナブルでおススメです。
これで肌調整して、5981である程度仕上げて、5992か5971で最終仕上げしています。

2017-12-18
用途:
磨き
対象商品:
32722426

迅速な対応に感謝いたします。
ありがとうございました。

有限会社 ガレージトップ 様2017-07-04
用途:
塗装
対象商品:
32722426

3Mさんの商品なので、心配なく購入しました、購入の決め手は安いから。

株式会社ワイズコーポレーション 様2017-06-10
用途:
洗車
対象商品:
32722426

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

2016-09-29
用途:
塗装作業時
対象商品:
32722426

使い勝手、コスパ、満足です。
もう少し研磨力があればなお良いと思います。

1人が参考にしています
R-FACTORY 様2015-08-31
用途:
磨き
対象商品:
32722426

グラム数の少ない商品があれば、もっと良いです。

1人が参考にしています
田中自動車 様2017-04-06
用途:
ボディの磨き
対象商品:
32722426

他の3Mと比べ研磨力はあまりないです
値段が安いぶん仕方ないのかな
使わないと固まってしまい
振っても混ざらないので使い物にならなくなった
同時期に買った他の3Mは固まることなく使えてます。
ラベルも英語で書いてあるし
同じ3Mでも海外の商品なのかな
普段3Mを使っている人にはオススメできません

有限会社フィールドオート 様2015-10-23
用途:
自動車磨き
対象商品:
32722426

バフがけ時に使用しています。切れすぎる感じも有りますが,
使いやすいです。

2016-07-09
用途:
自動車板金塗装備用として
対象商品:
32722426

問題なく使えています。3Mの商品はよいです

2015-05-09
用途:
クリア塗装の研磨
対象商品:
32722426

スカイラインのボンネットを関ペRR310クリアで塗装したところ素人のためゆず肌になってしまし研磨に使用。
サンドペーパーと本コンパウンドを使い1日かけて処理しました。
ポリッシャーで丹念に研磨しやっとペーパー傷とゆず肌を除去することができました。
固い塗装には研磨に時間がかかるかもしれませんが、削りすぎもなく時間がかかるが素人にはこのちょうど良かったかもしれません。ちょっと匂いはが鼻につく感じはします。

2人が参考にしています
スズキ自販長野 様2014-11-26
用途:
ボディ磨きの下地処理
対象商品:
32722426

値段も安く量も多いので助かります。もう少し切削能力があっても良いかも。

田中自動車 様2018-05-26
用途:
外装磨き
対象商品:
32722426

3Mの商品なので買ってみたら
文字が全て英語表記、日本の物ではないみたいです。
研磨力も日本の3Mと比較すると弱いです
あと独特の匂いがします
あまりオススメできないかな

有限会社モトパドック 様2015-11-12
用途:
塗装前の下処理
対象商品:
32722426

大変よい

2014-05-01
用途:
ヨットのゲルコートのバフがけ
対象商品:
32722426

ヨットのバフがけは、中目、細目、極細目の順でかけますが、これは最初の中目用として使います。比較的目の荒いコンパウンドで、ノンワックス、ノンシリコンのタイプを探していたので、これが丁度良かったです。

2014-04-11
用途:
傷消し
対象商品:
32722426

研磨能力が高いですね

1人が参考にしています
2015-04-04
用途:
車両の磨き
対象商品:
32722426

前回、購入した同じものが約2、3ヶ月ほど、使わずにいたら、硬化して使用不可になってしまったので、また注文しました。
まだ、半分近くあったのでもったいなかったです。
よく切れるので古くて粉の吹いた白い車両など磨くのにはいいと思います

3人が参考にしています
2013-11-30
用途:
自動車の塗装面の磨き
対象商品:
32722426

値段が安くても品質は問題有りません。ただ、少々臭いがきついです。

1人が参考にしています
2013-10-11
用途:
自動車塗装後の磨き

ノンシリコンとは唄っていても、必ずシリコンは入っていますよね。(微量ですが)やはり他メーカー同様でした。時間が経過すると2500番程度のペーパー目が
出てきてしまいます。こういった製品はデメリットを探すのが大変です。施行時は キレル と言う感じですが、少し熱をかけないと後が大変です。
ごく一般のコンパウンドです。中古車仕上げには最適ですが、高級車には注意ですね。とくに濃色車は数回の洗車では発見できないので。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の取り扱い製品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。