コンプレッサーオイルのレビュー

平均満足度 4.54 (184件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンプレッサーオイル モノタロウ
潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。
184件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-19
用途:
コンプレッサーに
対象商品:
32756473

コンプレッサーを長持ちさせるには、水抜きとオイル交換。
年に一回ですけど毎回使用しています。

1人が参考にしています
2022-05-06
用途:
レシプロコンプレッサーのオイル交換
対象商品:
32756473

安価で取っ手付きで注ぎやすく、大変満足しています。

2022-01-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
32756473

コンプレッサーオイル交換に使用
問題なく使用できました。
コストも安い為メンテナンス(使用量多い)に最適です。

2021-09-06
用途:
エンジンコンプレッサー
対象商品:
32756473

3馬力のエンジンコンプレッサーの交換用オイルとして購入しました。投入量も多いのでコストパフォーマンスのよい4L モノタロウ製を選びました。性能は問題ありませんのでこのまま使用して行きます。

1人が参考にしています
2021-11-05
用途:
コンプレッサオイルの補充
対象商品:
32756473

若干のオイル漏れがあるコンプレッサーに使用しているため安くて量のあるこの商品はとても助かります。もちろん問題なく作動しています。

2021-10-31
用途:
コンバインの走行、刈り取り部の操作用として、交換しました。
対象商品:
32756473

スムーズに動き、満足しています。VG68の粘度ってこんなもんですか?上手く作動して一安心です。これで暫くは大丈夫(自己満足・・笑い)ありがとう!!。

荒山プレス 様2022-05-06
用途:
コンプレッサー及び作業機械本体に使用している
対象商品:
32756473

値段の割には、普通に使用しています。コスパ最高又頼みます。

2021-11-08
用途:
オイル交換
対象商品:
32756473

コンプレッサーのオイル交換は年に三回するので安くていいです。

2021-10-11
用途:
エアーコンプレッサーに
対象商品:
32756473

単相200のコンプレッサーのオイル交換に使用しました。
安いので交換頻度をあげてメンテナンスできます。

有限会社タツヨシSB 様2021-09-02
用途:
ベビコンのオイル交換用
対象商品:
32756473

ベビーコンプレッサーのオイル交換用に使用しています。古くなると交換サイクルが短くなるので安価で質の良い物を考え使用しています。

岩崎石油 株式会社 様2021-06-16
用途:
コンプレッサーのメンテナンス時
対象商品:
32756473

4リットルも入っているので、長期補充に使用でき助かっています。
持ち手も持ちやすく入れ口もこぼれることなく補充できます。
今回も再購入です。

1人が参考にしています
2021-07-01
用途:
オイル補充またはメンテナンス交換時
対象商品:
32756473

レシプロ機の場合こまごま購入するより今回のように4L缶が一番使いやすく特にこの商品はコスパも良いです。

2021-06-12
用途:
コンプレッサー
対象商品:
32756473

こまめにオイル交換が出来また安価で購入出来て助かります。

2020-08-05
用途:
コンプレッサー整備
対象商品:
32756473

メーカー純正品と何ら遜色ありません。違いと言えばオイルの色が透明なので、インジケータが若干見にくくなった程度で大変満足しています。

2020-07-19
用途:
コンプレッサーに使用
対象商品:
32756473

量は多めですが割安なので満足しています。ただ注ぎ口にもう少し工夫があれば。ノズルを付属品として用意してもらえると大満足です。

2人が参考にしています
2021-05-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32756473

しばらく交換していなかったので交換しました。安いのでフラッシングにも使えます。

2020-10-19
用途:
コンプレッサー
対象商品:
32756473

価格設定が良いです。4Lでこの価格は嬉しいですね。

1人が参考にしています
2020-10-13
用途:
コンプレッサオイル交換
対象商品:
32756473

粘度とか詳しい説明も確認せず名前のみで購入使用しましたが、安価だったにも関わらず音も少し静かになりそれなりに気に入ってます。
次回オイル交換時も購入予定です。

2021-02-12
用途:
農機具の整備に
対象商品:
32756473

安くてとても大助かりです。こまめにオイル交換できます。

2020-10-09
用途:
業務使用のコンプレッサーのオイルに
対象商品:
32756473

こまめに入れ替えるため、安価なこの製品は助かります。