コンプレッサーオイルのレビュー

平均満足度 4.54 (184件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンプレッサーオイル モノタロウ
潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。
184件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-12
用途:
レシプロのコンプレッサー
対象商品:
32756473

とにかく安く購入できてよかったです。こまめに交換すれば問題ないと思います。

2016-12-07
用途:
工場のエアーのコンプレッサーのメンテナンスに使用
対象商品:
32756473

他の出入りの部品業者が提示する価格よりダントツでリーズナブルですので、今回2度目の注文です。品質には満足しております。

2016-10-06
用途:
コンプレッサーのオイル交換
対象商品:
32756473

純正品と変わらなく問題なく使用できます。
(オイルの粘度だけはチェックしてください)
オイル交換の際、古いオイルを全量抜くのは難しいのでフラッシングのつもりで2度交換します。
こんなことが出来るのもコスパが良いからです。
ずっとリピートすると思います。
これ以上何かを望むとしたら、この容器から直接コンプレッサーに注ぐのは難しいので、継ぎ口のノズルでも付属してもらえたら嬉しいですね。

2017-09-05
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
32756473

経過を見てみないとわかりませんが、おそらく問題ないはず。
4Lでこの価格ならば納得です。

2016-10-31
用途:
マシニングセンターの注油
対象商品:
32756473

問題なく動いています。15%OFFの際のちょい足しにも便利です。

2016-09-08
用途:
エアコンプレッサーのメンテナンス
対象商品:
32756473

安いので非常に助かりますが、2リットル位あれば十分なので、サイズ的に持て余してしまいそうです。

2016-10-20
用途:
真空ポンプのオイル交換用
対象商品:
32756473

前に同じ商品を用意していましたので今回備品として買い置きました!
前回使用時問題無く安価で助かっています。

有限会社ナガハマ 様2016-06-15
用途:
クリーニング工場のコンプレッサー
対象商品:
32756473

今回で三度目の購入になりますが、問題もなく使用させていただいております。使用頻度が高いため大きなボトルがあるといいと思いました。

オートボディーササキ 様2021-07-26
用途:
レシプロエアーコンプレッサーに使用

メーカー純正オイルを使用してた時は、6ヶ月目の交換時もオイルはきれいな状態でしたが、安さにつられて購入。使用して2・3日で色が黒ずみはじめ、1週間後は真っ黒で交換のため抜いたオイルを点検するとカーボン状の黒いスラッジ(金属粉?)だらけ。確認のためもう一度このオイルに交換したが、同じ状況。コンプレッサーが壊れそうなので、純正指定オイルに戻したところ作動音も小さくなり良好。
安いけど絶対に使用したらダメな奴だと思います。

4人が参考にしています
2021-06-22
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
対象商品:
32756473

古いレシプロのコンプレッサーに使いました。
いたって普通です…。

2017-06-15
用途:
メンテナンス

補充しやすい形状にしてほしい。商品には、問題はありませんが。

有限会社柏原運輸 様2017-04-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
32756473

安くて助かります。またすぐ届くので次回もお願いしたいです。

2017-05-11
用途:
サンデー メンテナンス作業
対象商品:
32756473

コンプレックスを大事にしたいので、購入した、度々交換します。

株式会社大福鐵工所 様2019-04-11
用途:
コンプレッサ-のオイルの交換用
対象商品:
32756473

交換用として予備として置いてます。普通のコンプレッサ-オイルとほとんど変わりません。

松原商会 様2016-11-26
用途:
100Vコンプレッサー用に。
対象商品:
32756473

毎日、頻繁に使う100V仕様のコンプレッサーで使っています。空気タンクが小さいので頻繁に再起動するのでオイルの劣化が早く汚れ易いのですぐに交換。値段も安くオイル品質も問題なし。
高いオイルだと交換し難いが、これだと安く気にしなく交換ができる。

2017-04-03
用途:
工場用
対象商品:
32756473

継続して使用している。4Lでなく少ない量で安価提供してほしい。

GT電子有限会社 様2016-02-09
用途:
エアコンプレッサー他機械
対象商品:
32756473

持ち運びも便利で現場に置いておきやすくストックしておきやすい。長く使用しておりますが品質にも問題ないように思います。

2015-09-15
用途:
レシプロコンプレッサーに給油
対象商品:
32756473

問題無し
コストパフォーマンスに優れていると思う。
もう3回ぐらいリピートしているはず。

2016-10-14
用途:
とても安価に抑えることできました。
対象商品:
32756473

とても安価に抑えることできました。

有限会社カーム 様2015-12-08
用途:
オートバイの整備のコンプレッサーに使用
対象商品:
32756473

オートバイの整備のためコンプレッサーを頻繁に使用しているため、購入しましたがコンプレッサーの調子は良いようなので満足しています。