コンプレッサーオイルのレビュー
潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。
四輪屋 様2014-10-23
- 用途:
- パッケージコンプレッサーオイル交換
- 対象商品:
- 32756473
色が紫で普通のオイルと区別が出来る。車のエンジンオイルだと半年後結構減るので、専用のオイルで安心です。
株式会社 叶食品 様2015-04-11
- 用途:
- コンプレッサー用
オイルは問題ありませんでした。
改善点は、専用ノズルがあると作業しやすいと思います。
是非、付属品にして下さい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
2014-09-02
- 用途:
- コンプレッサー用
- 対象商品:
- 32756473
コンプレッサーオイルがいつの間にか減っていたので購入しました。
値段が安く量が多いのでとりあえず全交換して回してからまた全交換しました。
安くオイル交換と洗浄ができたのでよかったです。
2017-10-06
- 用途:
- エアーコンプレッサーオイル交換時
- 対象商品:
- 32756473
今まで富士コンプレッサー純正を使用しておりましたが、何も変化は有りません。良し悪しは短期間ではわからないでしょう。
有限会社大島技研 様2014-06-23
- 用途:
- 商品名にあるとおり、レシプロコンプレッサーのオイルとして使います。
- 対象商品:
- 32756473
ダイレクトメールで見て交換時期を思い出しました。以前はメーカーに交換して貰いましたが、今回から自分で交換しようと思い購入しました。簡単に交換できるし、替えた結果音が静かになって満足しています。これからも定期的に交換します。
2014-04-25
- 用途:
- コンプレッサーオイル
- 対象商品:
- 32756473
東芝、三相7.5kwにいれました。性能は正直長く使ってみないと解りませんが、可も無く不可も無くと言った所です。
しかしこの価格は充分ではないでしょうか。こまめに交換できます。ありがたいです。
有限会社平山加工 様2014-05-12
- 用途:
- コンプレッサーオイル
- 対象商品:
- 32756473
プラスチック成形工場の3台のコンプレッサー(7.5KW)に長時間運転ですが
オイルレベルをチェックしていれば問題ないと思います。
適度にオイル交換しますので安いので助かります。
カワサキ津山ショップ 様2013-11-27
- 用途:
- 20馬力、24時間回りっぱなしのアンローダーバルブつきコンプレッサーに使用。
- 対象商品:
- 32756473
月1回オイル交換しています。値段も安くこれといったトラブルもなく良いと思います。4Lが扱いやすくていいですね。
1人が参考にしています
2017-05-05
- 用途:
- コンプレッサーのメンテナンス
- 対象商品:
- 32756473
20年位使用してない、コンプレッサーのメンテナンスに使用して、問題なく起動しています。
2人が参考にしています