スーパーハイランドのレビュー

平均満足度 4.59 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980 / 税込 13,178
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。 【用途】鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サンオート 様2025-04-11
用途:
車椅子移動車リフトハイエース

あっちこっち問いあわせましたが、なかなかありませんでしたが、ネットでモノタロウさんを検索して、すぐに解決しました。価格も手ごろ、送料込みで大変助かります。宜しくお願いいたします。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
NC旋盤油圧ユニット作動油の交換

従前の油の劣化・減少のため購入しました。動作が円滑になりました。価格もお手頃といえます。

株式会社ハイブリッジ 様2022-02-21
用途:
ウイング作動に使用
対象商品:
34676747

発注後直ぐに納品されて、直ぐに工事ができました。商品はメーカー物なので、何の問題もなく使用できました。

2人が参考にしています
2022-02-26
用途:
建設機械のメンテナンス時
対象商品:
34676765

30年前の古い建設機械の作動油に旧日本石油のスーパーハイランドが推奨品となっていたので購入しました。ENEOSに変わっても同じ商品名で探しやすく助かりました。

2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
34676756

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりまた。

2021-08-01
用途:
油圧機械のメンテナンス
対象商品:
34676765

定期的にいる物なのに、なかなか取り扱い店が無いので、重宝します。

吉門測量登記事務所 様2020-09-27
用途:
コンバインの油圧
対象商品:
34676783

さすがにメーカーの一級品安心ですね。
この値段、激安ですね。

1人が参考にしています
2020-07-25
用途:
工作機械の油圧
対象商品:
34676747

以前と変わりなく使用でき大変満足しています。注文の対応が早いので今後もモノタロウさんを使います。

香徳丸 様2018-07-25
用途:
船舶のメンテナンス
対象商品:
34676756

良質なオイルが家に居ながらお取り引き出来る。本当に助かります。

有限会社エル・ビー・エルコーポレーション 様2017-09-28
用途:
高所作業車の作動油
対象商品:
34676747

高所作業車の作動油として使っています。全然問題なく使えています。

株式会社旭 様2017-11-28
用途:
作業
対象商品:
34676747

この商品何回もリピしております。
価格的に満足の一品です。

有限会社ITR Lab. 様2017-03-27
用途:
薪割り機作業
対象商品:
34676747

メインシリンダーの潤滑用で、円滑に使用しています。

同進金属工業株式会社 様2017-01-12
用途:
油圧オイルとして使用しています。
対象商品:
34676756

使い勝手はよいです。タンクの補充用にしようしています。

有限会社 森川レース 様2016-12-08
用途:
機械整備
対象商品:
34676747

注文して早く届くし、価格も安いのではないかと思います。
いつも助かっています。

2016-07-30
用途:
油圧薪割り機用に使用
対象商品:
34676765

注文後すぐに届くので残り少なくなっても安心して使用できます。

2015-06-29
用途:
油圧ポンプ用
対象商品:
34676756

年に300~400L、以前から継続使用の商品ですが、この程度の購入数量だとモノタロウが一番安い価格でした。

田村機工 様2014-11-30
用途:
油圧機械
対象商品:
34676765

油圧機械に使用しています。定期的にオイルの交換が必要なので購入しますが、明日届くので助かっています。
品質は問題ないです。

リファインバース株式会社 様2014-04-14
用途:
機械の作動油
対象商品:
34676756

以前から使用していますので、特別な要求や要望はありません。

2012-12-04
用途:
作動油
対象商品:
34676756

品質、状態は良かったのですが、価格に不満です。
スタンドの値段の方がかなり安かった。
値段が同等又は、それ以下にならなければ、買う事は無いと思う。

1人が参考にしています
2013-03-04
用途:
ホイールローダー作動油
対象商品:
34676765

品質については、使用し始めて間もないため判断しにくいです。値段が一般的なだけにリピーターになるかはわかりません。通販ならではの、価格を期待します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。