ブレーキケーブルのレビュー

平均満足度 4.61 (134件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキケーブル NTB
NTB
749 / 税込 824
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
134件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-13
用途:
スーパーカブの整備
対象商品:
34557625

新聞配達用スーパーカブ・プレスカブ(C50・AA01)で多数使わせていただいてます。特に目立った不具合も無く、価格も安いので躊躇なく交換できます。動きが微妙なものを粘って使い続けるより、さっさと交換してしまった方が気持ちよく仕事ができます。

2025-05-10
用途:
モンキー6V最終型のブレーキケーブル

純正品と同じ長さで全く問題なく取付けできました。
純正は35年以上使用してまだ使用出来そうでしたが、交換したら軽い力でレバーが動くようになりました。

2025-08-05
用途:
バイクの交換部品
対象商品:
34558535

物は問題ありませんが特別配送料に気が付かず
純正品と価格は同じか少し高いぐらいになります。
購入時は特別配送料にご注意下さい。

2024-11-12
用途:
ブレーキケーブルの交換
対象商品:
34557905

純正も買えたが敢えて有名社外をチョイス、ダメだったら書い直して純正に戻すつもりでした。
つくりはしっかりしており快適な使い心地です。雨水による錆は純正でも避けられません。大して価格は変わらないので純正欠品してたら使うくらいでいいと思います。

2024-12-06
用途:
原動機付自転車のブレーキケーブル

ブレーキケーブルを交換するとレバーハンドルの戻りも良くなりました。ハンドル操作にも余裕が生まれ、安全性が高まりました。

1人が参考にしています
カトウ 様2024-08-14
用途:
バイク整備で使用
対象商品:
34559777

TW200用がXL125Rの代用になるとの情報を得て使用しました。
ワイヤーの不要な伸びも生じていません。
しかし、ゴムのジャバラがオイルに対して傷みやすいので、ワイヤー給油はシリコン系やラリノン動物系をお勧めします。

1人が参考にしています
ぶん太郎 様2024-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34557634

使用感よく、スムーズに作業できました
また利用したいです、ありがとうございました。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
バイクメンテナンス

メーカー純正品と同等の商品です
取り付けはもちろん2年使用しても問題ありません

1人が参考にしています
2024-01-26
用途:
HA02 スーパーカブ90のレストア
対象商品:
34557695

ブレーキの戻りが悪く、556やグリスアップ等しましたが、スムーズに動かず、ワイヤーを交換しました、今は、スムーズに動いてます。

2023-07-26
用途:
リトルカブのフロントブレーキケーブル交換。
対象商品:
34558334

ホンダの純正部品ではありませんがNTBも有名な部品メーカーです。
互換性は問題なく使えます。品質も良いと感じます。
なにより少しお値段が安いというのがNTBの良さだと思います。

1人が参考にしています
2023-01-25
用途:
バイクの整備に
対象商品:
60541126

カブのパーツも揃っていて便利
3500円以上送料無料も有り難いです。

1人が参考にしています
2022-10-25
用途:
バイク修理
対象商品:
34557905

スーパーカブパーツ交換です。純正より安いし、充分に使えます。最初に潤滑剤をチューブ内に入れておくと、より長持ちします。

2023-05-03
用途:
スクーターのブレーキワイヤー交換
対象商品:
34558011

信頼できるメーカーで、安く購入できて満足ですね。使用感も問題無いです。

K.T.クラフト 様2022-08-15
用途:
スズキセピア
対象商品:
34558736

スズキ セピア のフロントブレーキケーブルに使用。特に問題ありません。

2022-05-10
用途:
カブのメンテナンス
対象商品:
34557695

ずっと古いままのワイヤーを使っていたので交換しました。以前は、全力で握ってもあまりプレー気が利かなかったですが、新品に交換したらブレーキの効きが良くなったので安心してブレーキがかけられるようになりました。

1人が参考にしています
2022-04-27
用途:
原付のメンテナンス
対象商品:
34557677

AF35 Dio-ZXのケーブル交換。見た目純正同等で値段が安い。問題なく使用できています。交換後はブレーキレバーの操作が滑らかになり満足です。

2022-01-25
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
34558334

FIリトルカブAA01型に使用しました。長さも問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2022-04-13
用途:
ジョルノAF24
対象商品:
34557826

前ブレーキ復活しました。しっかりとしたケーブルなので持ちも良さそうです。

2022-01-11
用途:
スーパーカブ90カスタムのメンテナンス
対象商品:
34557634

ブレーキワイヤーの動きが鈍くなったので当製品と換装しました。純正品と同等で性能も良く、おまけに安くて良い品でした。

2021-11-16
用途:
交換用
対象商品:
34558212

クレアスクーピー用に。
フロントケーブルが切れたのでこちらに交換しましたが、問題なく取り付け・動作できました。