大型スピードメーターケーブルのレビュー
- 用途:
- 古いバイクの整備
適合車種には記載されていませんでしたが年式、車格から判断し初期型GL400Cに使いました。メーター側はもちろんギヤ側も同じ形状で問題なく取付できました。GLには少し長い気もしますが気にならないレベル、古いバイクいじるにはコスパ考えると非常に助かります。
- 用途:
- バイクの整備
スピードメーターの針が暴れるので交換したら治りました。純正品とそん色有りません。安価で助かります。
- 用途:
- 純正同様
旧車はメーカー欠品が多くなってきましたが、NTBさんが販売してくれているので安心。品質は純正と同じで全く問題ありません
- 用途:
- 純正同様
純正品が絶版となったので購入。純正と遜色なく使えます。ありがとうNTB!
- 用途:
- 破損していたケーブルと交換
気が付くとケーブル保護用の樹脂が割れて中のケーブルが見えていたので交換しました。新しい物の方が樹脂もケーブル自体も柔らかいですね。
- 用途:
- エストレヤ
エストレヤに使用しました。まったく問題なく良い感じです。
- 用途:
- 中古で買ったオートバイのケーブル交換。
- 対象商品:
- 34560145
NTB は、メーカーにないものも扱っていて、低価格で満足しています。
中古で買ったオートバイのスピードメーターケーブルを長期間一度も交換していなかったので、作業も簡単な部類であり、交換しました。
数年前から、10から40km/h でスピードメーターの針に「振れ」が出ていたのですが、針の振動が「ピタッと」止まりました。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 34560066
DUCATI MONSTER400用として使用。
純正と比べると少し長いが問題なかった。
純正との価格差を考えると大変お得でした。
- 用途:
- CRM250のメンテナンス
- 対象商品:
- 34560041
純正品と比べて安く購入できました。
また、品質も変わらないので今後交換することがあればリピート購入させてもらいます。
- 用途:
- 純正のケーブルの交換
- 対象商品:
- 34560093
純正もあったが、社外品のこの製品を購入してみました。長期在庫品なのか、若干錆が出ていました。そんなこともありケーブルオイルを給脂して使用。特に問題は出ていません。
- 用途:
- 切れたメーターケーブルの交換用
- 対象商品:
- 34560233
KLX150という輸入車のメーターケーブルが、3千キロ台で切れてしまいましたが、純正部品の番号が分からないので、取り付け部が同じ形状の物を取り寄せてみました。
少し長いですが問題なく使えています。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 34559987
27年前のバイクなので、さすがにワイヤー切れました。大変良い製品です。
最初からグリスが塗られており、装着するだけで交換終了しました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 37648782
最悪です。
重いものが載った状態で長期間保管されていたのか、ワイヤーが見えるほどの圧痕があった。代替品が送られてきたが、同じく圧痕とさらに、メーターギア側の勘合部が変形しており、そもそも組み付かない。二度とNTB製は購入しない。
- 用途:
- 車両整備時
問題なく使用可能、NTBにラインナップがあればそちらを購入しています