多目的グリースのレビュー

平均満足度 4.53 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)
SUPER LUBE (スーパールーベ)
3,198 / 税込 3,518
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。 【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして
55件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ヤマモトエンジニアリング 様2025-02-20
用途:
機械のメンテナンス

今まで使っていたグリスが仕入れできなくなったので、このグリスに変更した。品物的には問題ない、ここ数年で価格がかなり上がったのが残念。

1人が参考にしています
2021-10-21
用途:
3Dプリンタ
対象商品:
34753092

3Dプリンタで潤滑用に使ってみました.いい感じです.

1人が参考にしています
ひの農園 様2023-02-22
用途:
野菜の包装機に使用している
対象商品:
34753092

ベアリングにすき間があると水でもごみでも入るので、隙間がないようにグリスを注入するとよい。よってベアリングが長持ちする。

1人が参考にしています
2021-04-16
用途:
自動車整備、ホビー

何にでも使える万能グリスです。
自動車の整備から自転車のメンテに活躍しています。
ゴムや樹脂にも使えるのでとても重宝しています。
それと趣味の方で電動ガン等のメカボックスに使用するとノーマルでも発射サイクルが上がりますよ。

2人が参考にしています
2021-05-14
用途:
ウェイトローラー
対象商品:
34753092

ウェイトローラーにはフッ素系のグリスが良いと聞いて
塗布してみました。
減速時に変速がスムーズになって再加速が良くなりました。

2人が参考にしています
2021-02-10
用途:
車、バイクの樹脂部品に使用
対象商品:
21525875

PTFE系グリスなので樹脂やゴム類への攻撃性が低く安心して使用できます。様々な場所に使える万能グリスなので常にストックを切らさないようにしています。
ちょう度2あたりが万能に使えていい塩梅です。

1人が参考にしています
SPS株式会社 様2020-04-09
用途:
包装機、食品加工機等のメンテナンス
対象商品:
34753101

仕事で長年使用していますが、粘度もちょうどよく、使用箇所をあまり気にせず広範囲に使えるので良いと思います。H1グレードとのことなどで、食品工場にも安心して使えます。

1人が参考にしています
2020-07-10
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
34753092

各ベアリングのグリスアップに使用。少し柔らか目なので使いやすい。

1人が参考にしています
2020-03-13
用途:
機械部品潤滑
対象商品:
34753092

ブラボーです。トリフローだと思っていましたが、若干違うようです。こちらのほうがほんの少し硬い気がします。性能は良いと思います。

DC.MIYAZAKI 様2020-03-05
用途:
車両のグリースアップ
対象商品:
34753092

名前の通り、多目的にに使えて場所を選ばないところがお気に入りです。

2人が参考にしています
2020-02-16
用途:
バイク、車のメンテナンス
対象商品:
34753101

車両のハーネスカプラーの防水、防錆用に購入しました。

1人が参考にしています
2019-10-14
用途:
水栓分解修理に使用

キッチン水栓等の修理時に可動部分に使用してます。白いフードグリスに比べて粘度もちょうどよく、粘りもあり、金額も手頃で最適なグリスです。
食品機械に使えるので安心して使用してます。
永く販売して欲しいです。

2人が参考にしています
K‘s商会 様2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34753092

エンジン周りのメンテナンスに使用しました。シリコングリスの代わりが可能とのことで使用しました。

2018-11-20
用途:
刈払機のグリス
対象商品:
21525875

刈払機は夏の暑い日に高速で回転して高温になり、
普通のグリスは液状に垂れて、
フレキシブルシャフトが切れたりしますので、
使用温度範囲(℃)-40~232と高温で使えるこのグリスが良いと思いました。

3人が参考にしています
2018-11-13
用途:
自動車のアウターハンドル稼働部
対象商品:
34753101

プラスチック部品への使用だったので既存のグリースでは不安だったところ、こちらの製品は説明書きに「樹脂部品にも」とちゃんと記載してあったので安心して使えました。仕事で使う上ではこういった言い切ってくれる説明が安心出来ます。

1人が参考にしています
テーケーシー 様2019-02-15
用途:
食品機械回転部に塗布
対象商品:
21525875

すこし注入時に固い気がする。もう少し柔らかいほうが使用し易い。

1人が参考にしています
2018-12-20
用途:
自転車の組立
対象商品:
34753092

新たに自転車のフレームを組むに当たり、評判の良い本品を使って見たい
と思い購入しました。
SK11万能グリス、フィニッシュラインFETT及びシマノプレミアムグリス等
色々と持っていて購入が後回しに成っていました。
本品が高性能を発揮しても感じ取れるか疑問ですが、
自己満足の世界でプラセボ効果も加えて期待したい。

1人が参考にしています
トップ工具 様2018-10-25
用途:
エアー工具のメンテナンス
対象商品:
34753101

今までは、エアー工具の組付けの際、Oリング接触面にシリコングリースを使用していましたが、このグリースも使用出来そうなので試験的に使用しています。今のところは問題ありません。
シリコングリースの価格に対してのコストパフォーマンスが高いので、問題なければこれからも使用したいと思っています。

1人が参考にしています
2018-02-13
用途:
カセットデッキ修理
対象商品:
34753092

チューブ入りで固くなく、大変塗りやすく使い易かった。

2人が参考にしています
菊地シート工業株式会社 様2018-04-12
用途:
自動車ドア内部のウインドウレギュレーター部分
対象商品:
34753092

なかなか量販店では見かけないので助かります。また価格も割安です。

1人が参考にしています