レバーシャー 切断カッターのレビュー
- 用途:
- アルミの切断
- 対象商品:
- 34906347
アルミの切断能力~7mmとありますが、ちょっと厳しいように思います。大丈夫なのでしょうか。安全を踏まえて、3mmまでで使用しています。
- 用途:
- 届いたら直ぐに開けて確認する必要がある「とんでも」メーカーの代物
- 対象商品:
- 34906347
ハンドルを本体に取り付ける2箇所のφ12穴があいていなかった(爆)。購入して1年以上経つので自分で加工し使用は出来るようにしたが、使い出とか切れ味とか以前、QC意識皆無のシロモノ。
- 用途:
- ボンデ鋼板切断
- 対象商品:
- 34906347
0.8~1.6のボンデ鋼板の切断には十分です。コスパのいい商品だと思います。
下面取り付け部分のベースが溶接熱のせいなのか歪んでいたので☆一つマイナスです。
コンパネ天板にM10で締めこんだのでなんとかなりましたが、鋼板の作業台に設置するには加工が必要です。
- 用途:
- 金属板材を切断する
- 対象商品:
- 34906347
切れ味が良くて、簡単に切断できる。もう手引きする気にはならない。
この大きさ、切断限界で、抜群のコスパだ。
切れ端の方が大きくカールするので、材料を分割する目的では使えない。この点を改善して欲しい。
- 用途:
- 金属製またはプラスチック製品の廃品処理時の切断用に使用しています
- 対象商品:
- 34906347
お買いになられた皆様と同様に使用時の不安定性があります、また移動用のため車輪を設置できれば良い。また、スタビライザーのような部品はバネを巻いてある軸受けねじ上部より回しこみそのまま左へ回転すすれば、切断時の材料を抑え込むようになり材料が安定します。また回転することにより高さ(材料の厚さ)を調整できます
- 用途:
- プラ細断
- 対象商品:
- 34906347
バイクの廃プラ処理に困ってましたが、この商品でスパスパッと楽にカット出来ました。本来の使用とは違うと思いますが^_^;探し求めていた商品で満足しています。
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
- 34906347
非常に強固に作られており、アルミ加工にはもったいないくらいの切れ味と力いらずのカッターです。加工するときにアルミ板などを置いて固定する横台が取り外し出来る台としてあれば文句なしですね。今、横台を付けようかと思案しております。価格の割には、良く出来ています。ただ、スタビライザーのような固定棒のようなネジの着いた似合わなくきれいなパーツの使い方・意味合いがマニュアルにも無く不明です・・・どなたかお教えいただけますか。
- 用途:
- エキスパンド・パンチングメタル等の切断
- 対象商品:
- 34906347
切れ味は非常に良好で、当面の目的には期待どおりだが、
作業台上に置くははばかられるサイズと重量(28kg)
当方はコンクリ床なのでアンカーで固定も出来るが
部材の多くが3x6からの切出しになるので、作業場のレイアウト自体を思案中。
あと、ハンドル(レバー)が短いオプションがあれば嬉しいところ。
- 用途:
- 自動車ボディーレストアに使用
- 対象商品:
- 34906347
まず商品組み立て時に問題が発生しました。
レバーが二分割になっているのですが、
組付け穴が5ミリ程ずれており、
溶接で埋めて正しい位置に穴を開けなおす必要がありました。
ここは値段なりと思いました。
使用に関しては何人もの方が言っておられますが
固定が必須です。自分の場合
ガレージの床コンクリートに10ミリのアンカーナットを4か所打ち込み固定しました。
低い位置で強固に固定できるため
少し厚めの板を切る際レバーに全体重がかけやすい。
ただしコンマ何ミリといったような精密カットには向いてないです。
総合的にみるとこのレバーシャ、
レストア用軟鋼薄板を現物合わせでまっすぐ切り出すには最高です。
大きく切りすぎた場合1ミリほどトリミングして小さくするといったこともできます。
コスパも良いですね、もっと早く買えばよかった
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 機械修理 他作業
- 対象商品:
- 34906347
刃こぼれがしないかと心配しながら切断大丈夫でした 少し厚い鉄板(4mm)も切断できますね小さな鉄板加工には便利です。
- 用途:
- 小物の鈑金加工に
- 対象商品:
- 34906347
先ず問題点を書きます。
1.ベースの鉄板が溶接の熱で反り返ってしまい逆への字に曲がっていました、先端で5ミリくらい浮いていたのでそのままでは左右にガタガタ揺れる。 ハンマーで叩いてまっすぐになるまで修整しました。
ところが、前後のベースが平行でなくXに傾いて付いていたのでさらに強く曲げてグラグラしないところまで直しました。
2.しっかりした台か長い角材で延長する足をつけないとレバーを操作したとき後ろが持ち上がってジャックナイフ状態になります。 70センチの2x4材で足をつけました。
3.サイドテーブルを自作して延長しないと材料の保持がやりにくく、そのままでは材料が動いてまっすぐ切れません。 50x100のアルミアングルを切ってサイドテーブルを自作、下刃の固定ボルトを長い物に替えて取り付けました。
4.上刃にカエリが出たままで切り口がざらついていたので、油砥石を使って丁寧にカエリを取りました。
ということで届いてすぐに実戦配備は出来ないものだという覚悟が必要です。
上記の全部を私は自力で出来たので、小型のメタルシャーとしてはとても良いものになりました。直線に限らず緩やかな曲線なら少しずつ材料を回すようにして送ってやるときれいに切ることが出来ます。
直線切断を正確に行いたければ、私のようにサイドテーブルを追加して材料をシャコ万などで固定して切ることが必要。
他のレビューに切り落とした端材がカールするという指摘がありましたが、これは仕方ないと思います。鈑金用のトリミングツールと割り切って使うものでしょう。
私はアルミとガルバリウム鋼板ですが、1ミリ程度ならサクサク切れます。
- 用途:
- 3㎜程度までのアルミ板などの切断
- 対象商品:
- 34906347
今までサンダー等で作業していましたが時間がかかったりまっすぐ切るのが大変でした。こちらの商品はスパッと簡単に切れるので作業がはかどります。ただし、想像していたより商品が大きいのとそのままではぐらつきやすいので作業台などに固定したほうが安全に作業出来ます。購入して良かったです。
- 用途:
- ステンレス平板の切断
- 対象商品:
- 34906347
板金ハサミ、グラインダーより切り口がなめらかで、大変満足しています。
有効切断幅は200mm程となっていますが、材料を送りながら2~3回に分けて切断することで、600mmまで切断出来ました。
材料固定に、下刃と並行に金属角棒を入れることで、切断精度が上がりました。
- 用途:
- カスタムカーのワンオフ部品製作時など
- 対象商品:
- 34906347
アルミ板などの加工にバンドソー、エアソー、板金バサミなどいろいろな手工具を使っていましたが、直線切りに関してはこの商品がサイコーです。ただし本体をしっかりした台などへ固定しないと使い辛いと思います。以前から気になっていた商品だったんで、もっと早く購入すれば良かった。刃の耐久性についてはこれからです。
- 用途:
- 鉄板の切断
- 対象商品:
- 34906347
3×30程度なら本体を踏んで押さえて切断できるが固定はしっかりしないと疲れるし倒れます。「この辺で切り落としたい」くらいな使い方なら不要ですが正確な位置で切るために台(テーブル)を追加で溶接し其処に部材も固定できるようにしたのでピッタリ狙ったとこを切れるようになりました。
- 用途:
- 板金の切断
- 対象商品:
- 34906347
切れ端がカールしてしまうので端材として使えなくなってしまう。そのため、材料を2分するようなことができない。
- 用途:
- アルミ四角ナットの制作
- 対象商品:
- 34906347
3ミリ厚のアルミ四角ナットを作るのに購入しました。今まではサーメットチップソーでフラットバーから切り出していましたが、小さく切り出すため、切ったものが凄い勢いで飛んでいましたが、この切断カッターではそのようなことはなくすぐ下に落ちます。私の使用目的に合致しました。さほど力を入れなくても切れるのでいいと思います。改善点は倒れ防止になる部品も含めたほうが商品の完成度は上がると思いますし、自分もそれに合うものを探すのに時間を要しました。皆さんのレビューにも同様の指摘があります。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。