エアホースワンタッチカプラー付のレビュー

平均満足度 4.26 (742件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
742件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-07
用途:
ホースリールの交換用
対象商品:
63369258

古くなった12m自動巻エアーリールの換装用に購入。
余ったホースは延長用に利用。
普通に使えてます。

2021-02-22
用途:
自動車整備
対象商品:
35063007

これまで使っていたものは、作業環境のためか劣化が早くエアー漏れが起きるため、消耗品と考えて定期的に交換していました。お安く購入できてとても助かります。またホースも軽くて使いやすいです。

2021-02-04
用途:
携帯用
対象商品:
35063007

休日、時間外のミニコンプレッサーでバイクのエアーを入れる為にとても重宝してます。

1人が参考にしています
2021-04-21
用途:
乗用車のワックスがけ作業
対象商品:
35063007

カプラーの密着も良くエアー漏れもありません。ホースも軽く使いやすいです。

sophieracing 様2021-07-17
用途:
自分のガレージで使用。
対象商品:
40970806

今回、5mのホースを購入しました。ホームセンターでは10m以下のホースは量り売りになるので割高になってしまいます。自分のガレージには充分の長さの商品が安く買えて良かったです。

2021-01-28
用途:
車のエア補充に
対象商品:
35063007

コンプレッサーのホースを延長することで、作業が楽になりました。コイルタイプよりも、使いやすいと思います。

エービーシーエンジニアリング株式会社 様2021-03-10
用途:
消臭噴霧装置に設けてある2流体ノズルのエア配管用として使用
対象商品:
35063007

使いやすいが、一度使用した後、リング状に纏めて置くため、バンドが付けてあるとなお良い。

2022-03-07
用途:
組み立て作業
対象商品:
35063007

モノタロウさんブランドなので実は不安があったのですが問題なく使用できています。

2021-01-30
用途:
バイク整備
対象商品:
35063016

以前の10mに比べると20mあるのでコンプレッサー取り回しをしなくても使用でき重宝してます。

ロイヤル 様2020-12-28
用途:
鉄の錆び取り作業
対象商品:
35063007

カプラーが付いているのですぐ使えるので大変助かりました。

1人が参考にしています
2022-03-05
用途:
工場内作業
対象商品:
35063007

今までと同様の商品使用してましたが
破損したため再購入させて頂きました。

2021-10-11
用途:
エアーダスト作業等
対象商品:
35063007

比較的安価で飛び付いた。外観では全く判らないが 今迄のホースに比べると座屈 からまりがある。どこか材質に?

2021-06-25
用途:
バイクや車のエアー充填
対象商品:
40970806

1.チューブ表面は艶があり汚れがつきにくい。
2.固くないので取り回しが容易。
3.コスパよし!

2020-12-14
用途:
車、バイクのメンテに使用
対象商品:
40970806

5メートルが使い勝手がいいので気に入っています。3メートルコイルホースと連結させれば、大体の作業はこなせます。短い時はもう一本連結させます。

2020-10-16
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
35063007

エアーツール使用時、コンプレッサーから遠くで作業する時にエアーホースが届かないためこの商品で延長して使用しています。価格が安い割には今の所問題なく使用できており満足しています。

2人が参考にしています
カントリーブレッド グランマ 様2020-10-07
用途:
コンプレッサーにつないで使用します。
対象商品:
35063007

カラー・品質ともに期待通りの商品で、今後も必要に応じて購入したいと思います。

1人が参考にしています
ロイヤル 様2020-12-27
用途:
鉄の錆びた部分の錆び取りをのためです。
対象商品:
35063007

エアコンプレッサーとサブタンクをジョイントするために使いました。バッチリです。

2020-12-06
用途:
エアーブローに使用しています
対象商品:
35063007

コンプレッサーとエアーガンを接続しエアーブローに使用しています。膨らみも少なく外した際の飛びも少なく気に入りました

2020-09-07
用途:
塗装に合わせて
対象商品:
35063007

かも無く不可もなく、使い勝手は問題ありません。破裂等も現在のところありませんので品質も問題ありません。

3人が参考にしています
2021-01-28
用途:
塗装作業
対象商品:
40970806

からみつきが少ないのでつかいやすいやすかったです。