LEDライト ルーメンのレビュー

平均満足度 4.00 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDライト ルーメン Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
   
光源にLEDを使用することで、視認性がよく、省電力、長寿命です。また割れる心配がない為、安心・安全です。シガーソケットに差し込むだけで使えます。マグネット、吊り下げフック付き。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-26
用途:
車の追加室内灯
対象商品:
35102523

ジムニーの暗い室内灯の補助として使用しています。室内灯に配線を剥いてくるくると巻いてそのままです。消費電力も1Wなので何の心配もありません。電力も充分すぎるくらいです。

株式会社LINEHEART 様2017-11-30
用途:
車内の荷分け時
対象商品:
35102532

とても明るいし背面の磁石も強いので凄く重宝します。

赤帽 赤松運送 様2017-04-10
用途:
車内の明り取り
対象商品:
35102532

光の方向が直線的です。プラスチックのカバーにレンズがついているが、ザラメ仕様の方が光が散っていいと感じた。明るさ的にはいい感じです。

2016-03-13
用途:
夜間運転停車時にマイクロバスの車内の照明が暗いので明かり確保のため
対象商品:
35102532

今のところ問題なく使用しています。

2015-04-13
用途:
船釣り用バッテリーに、接続して非常用ライト。
対象商品:
35102532

非常用としては十分明るい。
7AHのバッテリーで、連続24時間以上転倒した。

松本電子企画 様2014-09-07
用途:
留守中の部屋の照明
対象商品:
35102532

消費電流が200mAと少ないのでバッテリー動作させるのには大変良い。
ただしスポット証明なので全体の照明用には不向き。
作業用には便利。
作業用には本体が大きすぎる。
それでも良い商品である。

2014-10-07
用途:
作業場の照明及び作業灯
対象商品:
35102532

非常にコストパホーマンスに優れた商品です。
希望としてはスポットとワイドに切り替え出来れば更にOK.

2014-06-12
用途:
ワンボックスミニバンの天井に設置。
対象商品:
35102532

純正のライトが付いていますが、追加で設置。スポット的な明かりですが明るさには満足しています。磁石で取り付ける鉄板の両面テープの接着力が弱いので、接着剤使用で止めています。電源コードが長いので取り回しがすっきり、満足しています。

2013-10-10
用途:
屋外に設置して照す。
対象商品:
35102523

防水性についての対応が出来ていないので、自分なりの加工が必要です。

2011-03-02
用途:
箱バンの荷室の照明
対象商品:
35102532

箱バンの荷室の照明(蛍光灯)をこのLEDに交換しました。暗い荷室が今までにない明るさです。
省電力になり、助かります。

1人が参考にしています
2012-11-22
用途:
ルームランプ増設
対象商品:
35102532

兎に角暗い。先にMonotaROの72と28LEDハンディライトを購入して使用してい明るくて良かったので、この商品使えるかと購入したが残念。
LED自体、光に直進性があるのにレンズカバーでわざわざスポット集光させている意味がわからない。
全く使い物にならないので分解してLEDを傾けて拡散させて180゜周囲を明るくした。
MonotaROのハンディライトで乾電池の他に12Vからの変換タイプがあれば良いと思う。

2人が参考にしています
2011-11-01
用途:
船内の照明
対象商品:
35102532

集光が強く、くっきりと円ができるような配光のため、広い範囲を照らす目的には使えません。手元を照らすワークライトとして使うべき商品です。

2人が参考にしています