ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)のレビュー

平均満足度 4.80 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID
DID
1,698 / 税込 1,868
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
旧車(Kawasaki KE175)の交換用
対象商品:
35102986

旧車(Kawasaki KE175)のレストア交換用に使用しました。軽量のオフロードバイクなので、メンテナンスに気を付ければ、ノンシールで十分だと思います。

2025-07-02
用途:
タウンメイトのチェーン交換
対象商品:
35102961

タウンメイトを手に入れたのでまずは最低限の部品交換
早いし安いしいつも助かります。
少し走って調子が良ければ他の部分も手を入れようと思います。

2023-08-30
用途:
1万キロ毎に
対象商品:
35102977

いつもコレ CT110にずっとコレです
間違いないヤツです
キチンとできる人なら 高価なチェーンよりこういったクオリティ保証されとる安いチェーンを定期的に変えたほうが確実と思います

2021-10-25
用途:
クロスカブ用

とてもよく片伸びします。純正の方が良かったかもしれません。

津久井SP 様2020-07-13
用途:
タウンメイト90 の交換
対象商品:
35102961

タウンメイトは428サイズでホンダスーパーカブの420サイズよりは耐久性がありますが1万キロ毎には交換必要です。
17×35では100コマでちょうど良いです。

2020-03-10
用途:
tw225チェーン交換

今回で3回目の購入です、扱いやすくてとても良いです。

2018-01-11
用途:
オートバイのチェーン交換
対象商品:
35102977

繋ぎ目がクリップ式のため交換作業が楽。試運転も良好。
安価に入手できてよかった。

1人が参考にしています
studio Hz 様2017-06-29
用途:
バイクのメンテ部品交換
対象商品:
35102961

以前変えてから長いこと交換してなかったので
前後スプロケットと同時に交換。
駆動系のギアチェンジの時のブレやコスレ音がなくなって
快適です。

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
クロスカブで使用
対象商品:
05262556

5000km走行しましたがほとんど伸びません。初期から伸びまくった純正チェーンとはグレードが違う印象です。

2020-04-17
用途:
スズキの250オフロード車用に購入
対象商品:
35102995

さすがに信頼の大同チェーン。ニュートラルで惰性で走った時のシャラシャラ音は
激減した。オフ用なので常にメンテする関係で、そんなに高グレードの必要は
無かった。

2017-04-06
用途:
古いバイクのメンテナンスに。
対象商品:
35102961

安心の日本製。しかもどこの通販サイトより安い上に送料も合計3000円で無料。モノタロウ無敵!

1人が参考にしています
佐藤新聞舗 様2016-02-25
用途:
バイク整備
対象商品:
35102977

お手頃で良いです

1人が参考にしています
2013-06-26
用途:
ハンターカブのチェーン交換
対象商品:
35102986

今まで使用していたチェーンが伸びたので購入しました。
安心のDID製ですので、耐久性に期待しています。
クリップジョイントを使用しているので、とても楽に作業出来ました。
また、この値段なら気楽に交換できるのが嬉しいです。
欲を言えば、428サイズ用の安価なチェーンカッターがあればと思います。

山保モータース 様2014-11-09
用途:
配達
対象商品:
35102961

新聞配達のバイクに使っていますが、問題ありません

1人が参考にしています
もりもとストアー 様2012-11-19
用途:
通勤バイクの交換部品
対象商品:
35102995

純正品と同等の品で性能は問題ないです。
低価格で販売していただきありがたいです。

1人が参考にしています