STANDARDのレビュー
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35114073
タイヤの向きを逆につけてしまいました。
⇒の方向に回転するということですね。
はじめての作業だったので、タイヤをリムからはずすのもてこずりました。
安心して、使用しています。
古いタイヤがいつまで持つか不安だったのです。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換に。
- 対象商品:
- 35114055
純正でもおなじみのIRC製なので商品としては満足いくものでした。またIRC製のこの商品をこの値段で購入できるのはここだけです。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35114055
まだ交換していません。タイヤの片側にオレンジ色のラインがあるのですが、このタイヤには取り付け向きがあるのでしょうか?それと、バルブ位置のマーカーが分りにくいと思います。薄い白の崩れた○があったのでそこだとは思いますがもっと分りやすくして欲しいです。全体的に擦り傷のようなものがあります。
メーカーに確認しましたところ、
回転方向については特にございませんとのことです。
尚、バルブ位置のマーカーにつきましては、
輸送中の揺れなどにより擦れて見にくくなった可能性がございます。
今後は品質改善に努めて参りので
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- ハンターカブのタイヤ交換
- 対象商品:
- 36116771
新鮮なメーカー純正タイヤがこの値段で購入できるとは驚きです。
まだ交換したばかりなので、一皮むけると本来の性能が発揮されると思います。
MonotaROさんはコスパ最強ですね!
- 用途:
- GN125Hのリアに使用
- 対象商品:
- 36116884
交換後 約8千キロ走行した感想です。 耐磨耗性以外は新車装着のサクラタイヤよりはいいですね 現状このタイヤしか選択できないので使用しています。
タイヤの形状がGN125Hには合っていなくて、フルバンク状態では、タイヤの接地面の端を越えてしまい少し不安感があります。 ドライ路面でのすべりだしはマイルドである程度コントロールできますが、ウエット路面でのすべりだしは唐突で一度すべりだすと僕のテクニックではコントロール不能になりました。 幸い両足接地の4点支持で転倒は免れました。 まぁどんなタイヤでもウエットのすべりだしは唐突だとおもいますが…
普通のタイヤですね。 価格とのバランスはとれているとおもいます。
- 用途:
- 所有バイクのタイヤ交換に。
- 対象商品:
- 35114055
自分のタイカブの後輪用に購入しました。
タイでも、一台置きっぱなしで、所有していますが、同じタイIRC製です。
コストパフォーマンスは、抜群です。
別にレーサー・レプリカでもなし、グリップも耐磨耗も、合格点ではないでしょうか。 4500Kmもてば、充分です。
カブ系乗る人は、自分でタイヤ交換する方が多いので、この値段ならば大変に満足です。
- 用途:
- カブ110に使用
- 対象商品:
- 35114055
カブ110に使用しました。かなり雑な乗り方をしているので一般的な使用だとはいいませんが、1年、4500km走らずに山がなくなりました。新車で付いてきたタイヤは14000km走ったことを考えると半分も持ちませんでした。 リヤのみダンロップに変更しました。