アンチシーズのレビュー

平均満足度 4.64 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンチシーズ PERMATEX
PERMATEX
799 / 税込 879
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-19
用途:
プラグのかじり防止
対象商品:
79430033

プラグのかじり防止に使います。
また、エンジンのカムシャフトのボルトにも使います。

株式会社アートクラフト 様2025-07-17
用途:
プラグ交換時に

過去にプラグが固着してしまった経験はありませんが、念のため使います。...性能は暫く使った後でないと判りませんが、問題は無いかと思います。

2023-05-30
用途:
ハーレーのプラグ交換
対象商品:
79429884

ハーレーのプラグ交換時に塗布しています。ハーレーのエンジンは高温になりがちなので、使用しています。今のところ問題ありません。

2022-08-08
用途:
エンジン組付スパークプラグ噛み込み防止
対象商品:
79429884

長年使用してます。旧車のプラグ交換には必ず塗布しておきます。塗布せずにプラグ交換した事ないのでは?有ると安心、無いと心配というくらいの必需品です。

1人が参考にしています
2021-01-06
用途:
バイクのねじの固着防止に
対象商品:
79429884

バイク整備の際に、熱による固着やかじり防止としてボルトナットに使用しています。何年前に買ったか忘れた物がやっと使い切ったので新しく購入。銅系の物の色が好きでは無いので本品を使っています。トルク管理で、塗る塗らないの意見はあると思いますが、私は塗る派です。

1人が参考にしています
2020-11-12
用途:
マフラー交換の際ナット取り付け前に噛り防止のため使用
対象商品:
79430033

マフラー交換の際にナットの噛り防止のため使用しました。
少量が必要だったので、コチラを選びました。
効果の程は、次にマフラーを交換又は何かの作業の時に確認できればと思います。

1人が参考にしています
2020-10-26
用途:
プラグ交換時に使用
対象商品:
79429884

バイクメンテ中にプラグが折れたことからこれを使用することにしました。車のプラグ交換にも使ってます。ネジの固着防止に安心感が出ます。

2020-05-07
用途:
マフラーエキパイ部のカジリ防止
対象商品:
79429884

カジリ防止にはコレが一番。他メーカー品と使い比べてみると良く分かる。レーシングメカニックの中ではダントツの一番人気。

1人が参考にしています
2019-11-12
用途:
自動車メンテナンスに
対象商品:
79429884

まだ使用していませんが、1本あると自家用車のメンテナンスに使えると思い購入しました。出番は少ないと思いますが、以前から欲しかったので購入できて良かったです。

2020-07-31
用途:
マフラーフランジボルト
対象商品:
79429884

もともと信頼性のある商品です。早めに届いて助かりました。

2019-12-21
用途:
焼付き防止
対象商品:
79429884

期待通りの商品でした。全く問題なし。パーフェクト。

South End 様2018-10-01
用途:
エンジンやマフラー周りのボルトのカジリ止め
対象商品:
79429884

皆さんと同じく、エンジン周りのボルト交換の際使ってます。
素人整備にちょうど良いサイズで使いやすいです。

1人が参考にしています
2018-07-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
79430033

純正品と一緒に発注しました、関連するものが同時に手配できるので大変助かります。

小川 様2018-01-25
用途:
自動車修理
対象商品:
36660653

プラグやマフラーのネジ部やシールリング部に使用予定です。あくまでかじりつき防止の目的なので次回外す時が楽しみです。使いやすさはスプレータイプのモリペと使い分ける事で用途が広がりそうです。

2017-01-21
用途:
バイクの
対象商品:
36660653

エキパイの交換でフランジのスタッドボルトに使用。
量は余りました。
この小袋は調度良いです。

1人が参考にしています
2017-03-18
用途:
バイクのマフラーのボルトナット締め
対象商品:
36660653

バイクのマフラーのボルトナットに使用。高温になる部分で更に錆びやすい部分でもありますが、固着したりかじることもなく脱着時にスムースに作業できました。

2017-03-27
用途:
車、バイクのメンテ
対象商品:
36660653

かじり止めとして使用しているがミニチューブがあればありがたい。

2016-08-16
用途:
バイクのネジ〆

銅混のアンチシーズばかりの中、アルミ混の物がなかなか無く、ようやくこちらで見つけ購入しました。スピーディーな対応ありがとうございました。

2016-04-09
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
36660653

正直効果は次回の交換までわかりません。
ネジ山が消えてしまうまで塗ったのは適量なのかそうでないのかもわかりません。
2発なので4gは適量でした。あと2回分くらいは残ってるんじゃないですかね。

2015-09-09
用途:
エキパイボルトの焼き付き防止に
対象商品:
36660653

エキパイボルトの焼き付き防止に急ぎで少量必要だったので購入しました。ボルト数本塗ってなくなる完全に使い切りサイズですが、ちょっと使いにはちょうど良いですね。ただその後エンジンなどで使う機会が増えたためコスパが悪いので結局ワコーズのスレッドコンパウンドを購入しましたが値段も安くがさバラないのできれた時や見つからない時などの予備に常備しておいてもいいと思う商品です。

1人が参考にしています