2サイクルオイル 2T-Rのレビュー

平均満足度 4.70 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルオイル 2T-R Kawasaki
高度に精製された鉱油をベースに合成油をブレンド。高速・高回転によるエンジン内部温度の上昇など厳しい条件下でもマシンの性能を存分に引き出す優れた潤滑性。点火プラグやエンジン内部の堆積物生成を抑え、クリーンな状態に保つ優れた清浄性。合成油をブレンドしているため排気煙の発生を大幅に抑えます。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-25
用途:
マッハⅡ350ssに使用

バイク屋で買うより安い、マッハⅡには純正oilが一番良いと思われます。

1人が参考にしています
2021-09-14
用途:
オイル補充
対象商品:
35125255

カワサキKSR80に使用、純正だけあってサイレンサードレンからのオイル垂れもほとんど無く快適な走行ができました。

2021-02-09
用途:
ks-Ⅱの2stオイルとして
対象商品:
35125255

ポンコツのカワサキks-Ⅱを買ってすぐに減っている2stオイルとして純正のこのオイルを足しました。いいか悪いかはわかりませんが、純正なのでやはり安心です。値段がもう少し割引されているとなおいいと思います。

2020-12-18
用途:
KSR-2に使用
対象商品:
35125255

息子がNSR50にGR2を使用しているのでKSR-2には純正のこのオイルかと思い使用しています。
今のところ問題ないです。オイルのノズルが付属しているのも良いですね。

2020-12-09
用途:
KSRに
対象商品:
35125255

98年式のKSR-Ⅱに使用しました。
白煙も出ず気持ちよく加速しまた。
取り敢えず値段も安く、KAWASAKI純正なのでこれからも使用したいと思います。

2020-09-30
用途:
オートバイの給油
対象商品:
35125255

他者より安く買えたので満足です。 今後も買いたいと思います。

2020-05-06
用途:
KDX125SRに安心の純正2ストオイルとして消費してます。
対象商品:
35125255

バイク屋さんの勧めもありカワサキ車にはカワサキ純正2ストオイルを使用してます。他のオイルは試したことがありませんが、純正で何の不満もありません。

2019-04-10
用途:
ジェットスキー
対象商品:
35125255

価格、品質、納品期間など、すべてが大変良かったです。

2019-02-13
用途:
2ストのトレール用
対象商品:
35125255

純正品の安心感があります。
最近、2ストが少なくなり、入手しにくくなってたので、助かります。

ビジュアルライフ企画 様2018-09-28
用途:
2ストバイクの定期補充に
対象商品:
35125255

2ストバイクがカワサキなので安定の純正品をいつも使ってます。
ホームセンターには置いてないので助かります。

1人が参考にしています
2018-07-05
用途:
ジットスキー
対象商品:
35125255

カワサキのジットスキーで使っていますが問題なく使用できております

2018-02-13
用途:
バイク整備
対象商品:
35125255

エンジンオーバーホールにともない、純正パーツを買いしましたが、注文から届くまでとても早くて助かりました。

2017-06-05
用途:
エンデューロレーサーのエンジンオイル
対象商品:
35125255

引火点が83℃と低く、きちんと燃えて掃気されるので、エンジンの回転数が低回転域でもオイルでかぶることが無く、キャブセッティングが出しやすいオイルです。
また、混合比も濃い目(32:1)で乗れるので油膜もしっかりしており、充分なトルクを発揮するとともに、エンジンの保護性能も充分です。
エンデューロであれば、JNCCのトップカテゴリーAAクラスで使用可能、全日本MXでもIBクラスまでは使えると思います。

3人が参考にしています
2016-12-30
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
35125255

KSR-2に使用。引火点が低いせいか、オイル吹かなくなったような気がする。
個人的には赤缶よりこっちのほうが良い印象。

1人が参考にしています
2020-10-26
用途:
オイル補充
対象商品:
35125255

他の方が書かれていたのと同じで私のところに届いた商品も缶がボコボコにへこんでました。他のオイルも買ったのですがそちらは何ともないので出荷の段階からへこんでいたんじゃないかと疑ってしまいます。
商品自体には何ら問題ないので星5で

2020-09-18
用途:
分離
対象商品:
35125255

いくらなんでも、缶潰れ過ぎ。店頭には並べられない商品を安く仕入れてるのか。一回で使い切ることもないので、ガレージに置いておくのと気分が悪いほどベコベコ。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2017-10-18
用途:
オイル充填
対象商品:
35125255

問題なく使用できております。
純正なので安心感もあります。

2016-11-22
用途:
自分のバイクで使用
対象商品:
35125255

カワサキは、やはり純正部品が一番相性がいいですね。

2017-09-01
用途:
補充
対象商品:
35125255

バイク店で買うより 安価で早く届く。純正品なので安心

2017-07-28
用途:
ksr2 kdx125sr のエンジンオイル
対象商品:
35125255

やはり純正品信頼がある。白煙が出ないしエンジンが静か