スプロケットのレビュー

平均満足度 4.46 (175件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプロケット NTB
NTB
909 / 税込 1,000
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
175件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-17
用途:
カブ90のスプロケとして
対象商品:
35131835

リピートです。何の問題もなく使用してます。また購入します。

1人が参考にしています
有限会社森田工業 様2017-02-12
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35132553

14丁の良いところと15丁のいいところ、両方堪能するべし

2018-11-17
用途:
スプロケット交換
対象商品:
56578637

前のスプロケットはアルミ7075使用していましたが所詮アルミなので
減り方が早くダメでした。やはりノーマルのスプロケットの方が長持ち
しますね

銅堂 様2016-07-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35132894

あらゆるエッジが鋭くバリギミでチェーンへのダメージが心配なほど。
最終一工程省いた感じでその分お安いのかな。
多分実際には問題ないんでしょう。

1人が参考にしています
2016-04-21
用途:
定期交換
対象商品:
35132596

純正品にくらべ安価なのが魅力です。質量が重く(肉抜きされていない)、精度も若干落ちるように感じますが、当方の利用目的(オフロード走行)では許容できる範囲でした。

2016-04-17
用途:
定期交換
対象商品:
35131765

業務用のカブ110PROに使用しています、定期的に交換していますが
純正品と変わりなく耐久性もありよい商品です。

2018-02-06
用途:
Djebel 200
対象商品:
35132675

普通に使えています。チェーンやリアスプロケットより先に減る事もなく問題ありません

2017-04-14
用途:
オートバイのエンジン側に取り付けます。
対象商品:
35131905

交換したばかりなので、特に問題等は分かりません。ただ、この商品をリーズナブルな価格で購入できたことは満足しています。

2018-07-29
用途:
スーパーカブに使用
対象商品:
35131765

安く購入出来てき、純正品と変わらない性能であった。

2016-10-18
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
35132614

汎用品のスプロケットですが、ドライブスプロケットとドリブンスプロケットでは材質が違いました。
こちらの物ですと、ドライブスプロケットで硬質な素材が使われている感じがします。
耐久性も期待できそうです。

2016-10-13
用途:
バイクのスプロケット交換作業
対象商品:
35132623

スズキのBD43A バーディー90に使用しました。
同時に買った、同社製のフロントのスプロケットとリアのスプロケットの使用材質が違うのには気になりましたが、消耗品ですので、この値段で買えるのは助かります。
後は耐久性ですが、次回購入時にレポートできたらと思います

2016-07-09
用途:
honda C92 mentenance
対象商品:
35131774

Pitch of the hole is different also thickness and dimater of spline is different. So I hope indicate such specification.I selected it, so shop is not bad.

2018-05-08
用途:
スーパーカブのメンテナンス時
対象商品:
35131783

ドライブスプロケット、ドリブンスプロケット、ドライブチェーンを同時交換して駆動音は大幅に減りました、安いのに純正品と引けを取らない品質だと思います。

2018-05-08
用途:
リトルカブ ドリブンスポロケ交換
対象商品:
35131835

安価で、交換に際しても全く問題はありませんでした。

明眼寺 様2015-10-28
用途:
カブに使用
対象商品:
35131783

うるさかった下回りがとても静かになり新車のようです。

2016-06-10
用途:
バイクのドリブンスプロケット
対象商品:
35132237

純正は43Tなのですが、これが42Tで安かったので購入しました。ドライブが14Tで、ちょうどその3倍となりますが、間にチェーンを介しているので特に問題にはならないようです。使用感は変わりません。2万キロは持つと期待します。

2015-02-23
用途:
GB250クラブマンに付けました。
対象商品:
35131941

チェーンと一緒に購入して交換しました。
純正とは外観が違うのでちょっと戸惑いましたが、問題なく交換でき、走りも良くなって大満足です。

2016-03-28
用途:
整備
対象商品:
35132316

手頃な価格で、問題なく使用出来ています。

佐藤新聞舗 様2016-02-25
用途:
バイク整備
対象商品:
35132273

お手頃で良いです

2015-01-13
用途:
バイク運転時
対象商品:
35131765

装着感もとても良く安心走行でき、何より安心価格です。