二輪車用フューエルフィルターのレビュー
- 用途:
- 旧車の燃料ラインに
- 対象商品:
- 11094746
この旧車がまだ新車だった昔からこのDAYTONA製を使い続けています。その御蔭かキャブにサビが落ちてきたことはありません。フィルターの恩恵を受けられない燃料コックは壊れましたがw
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 35153501
オーバーフローなど異物原因が疑われる車両に使用しよい結果を得ている
気付けば三個購入しており評価します
ボディが透明なためろ過状況が目に見えるのがよい
ろ過面積が大きく蛇腹でないなので異物が見やすい一方ボディは大きい
取り付けは水平方向という制限があり、またボディが大きいので車両によってはうまく効果が発揮できないことがあった
そういう場合は妥協して細いやつを買うべきでした
タンクがボディ一体で錆取りが難しい車両(トモスクラッシックなど)や錆取り後の保険として有効のように思います
- 用途:
- メンテナンス作業他
- 対象商品:
- 35153474
以前使っていた物と同形状でしたが、材質が柔らかくホースバンドの締めすぎ? パイプ部が細く伸びて高負荷走行中時にガス欠状態になった!
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 35153465
通常のものだと長いので、短いものを探してこれにしました。
結果横幅はあって引っかかりがあり、一回きりの使用でした。
使用に際しては特に問題ありませんでしたので、実車のスペースを
確認したうえで購入すれば良いかと思います。
- 用途:
- タンクを使用している古いバイク用。 タンクのサビ取り処理をするよりコストがかからないので、レストア費用を抑える。
- 対象商品:
- 35153474
実用性も然ることながら、見た目のドレスアップとガソリンが目に見えるところが、なんとなく楽しませてくれます。
- 用途:
- バーディ50の燃料フィルター
- 対象商品:
- 35153492
5mm用のフィルターは種類が少なく
中が見えるタイプは唯一このフィルターだと思う。
ごみのたまり具合が確認できていい感じ。
サイズもそんなに大きくない。
- 用途:
- 旧車に付ける
- 対象商品:
- 35153526
バイクの旧車を長く乗るために付けましたが、ブラ~ンと宙づりの状態では不安があります。
オフロードを走ることも想定して、どこかに留めれるようにしては如何でしょうか?
形状の見直しをお願いします。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 原付バイクの補修
- 対象商品:
- 35153492
所有する原付にはもともと着いてなかったので、燃料ラインに割り込ませました。ゴミはうまくろ過してくれるようですが、玩具の駒みたいに横に平べったい形で、尚且つ装着には横向きで着けるようパッケージには書いてありましたので、固定するのに一苦労し、最初はフィルター周りのホースをタイラップで軽く固定してたら、ガソリンホースが口のところで破れてしまったので、フレームに小さく切ったウエスを枕にタイラップで固定して事なきを得ました。車種によっては取り付けには工夫が必要な商品だと感じましたが、コスパはいいのでお勧めです。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 35153517
もう少し直径が小さいものがあると良いです。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- 旧車の燃料フィルターとして
- 対象商品:
- 35153456
まず、製品が中国製でなくアメリカ製であるのが以外でした。
古いフィルターを外して交換、時間は 5分程度、簡単な作業で完了。
車の排気量が 1,100cc なので、バイク用で充分と判断した次第。
試しにエンジンをかけても全く問題なし。
- 用途:
- ミニバイク
- 対象商品:
- 35153456
ミニバイクに使っています 紙フィルターなのでごみは良く取れますが燃圧は落ちるかもしれません・・・ レーサー等0.1秒を競うには不安がありますがキャブレターへの異物の侵入はほぼ完璧だと思います