シリコングリスのレビュー

平均満足度 4.75 (72件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコングリス DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,198 / 税込 1,318
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
72件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-05
用途:
バイクのオーバーホール
対象商品:
57789358

旧車のキャブレターのオーバーホールに使用。ゴムのOリングにシリコングリスを少量塗布したり、ダイヤフラムのゴム劣化防止で薄く塗ったりとゴムを傷めないので色々な所に使用できるので重宝します。

2023-08-19
用途:
ゴムパッキンの破れ防止に
対象商品:
57789358

防水デジカメのゴムパッキンや、家の窓枠のゴムのヒビ割れ防止のために塗ってます。車のドアモールのゴムに塗っておくと、冬場凍結して貼り付くのも防止できます(車のドアモールに塗る場合、シリコンオイルとどっちが良いかは微妙です)

2023-06-02
用途:
農機具の整備に
対象商品:
57789358

ブレーキ周りに使用しました。量も丁度よくピッタリ使い切りました。

1人が参考にしています
2023-01-07
用途:
バイクキャリパーのシリンダー可動部に塗布
対象商品:
57789358

使用に応じて適量の塗布が可能。スプレーと違い、飛び散らずに使用できました。

2022-05-05
用途:
ブレーキ整備
対象商品:
57789358

ブレーキ以外にも使えるので、便利です。使用頻度が少ないため、30gと少ない質量なのも助かります。

2022-11-06
用途:
パッド交換時にスライドピングリスアップ
対象商品:
57789358

キャリパーオーバーホールじに購入しました。
個人使用ならこのサイズで十分では無いかと思います。
安価ですが、非常に良いと思います。

2021-11-20
用途:
チューブタイプで使いやすいww
対象商品:
57789358

某油脂メーカーの人が「ウチのよりデイトナ製のシリコングリスが良い!!」と言ったとか・・・ということで、デイトナ製を使ってます(笑)
そんなシビアな使い方をしていないので、満足してます。

有限会社平井電設 様2022-01-06
用途:
バイク整備
対象商品:
57789358

ゴム部分にしょっちゅう使うシリコングリス・・消耗品を10%OFF日に購入できるのは助かります。

2021-12-15
用途:
ディスクブレーキピストン交換時
対象商品:
57789358

ディスクブレーキのピストンの交換の時等使います。修理には必需品です。

2021-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
57789358

さすがに有名どころの為、使い安かったです。
コスパ最高ですね。

2022-08-23
用途:
ブレーキオーバーホール時等
対象商品:
57789358

リピート購入です。値段の割に容量が多く助かっています。

北村モーター 様2022-07-15
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
57789358

値段の割に量もかなり有り、色々なところに使えます。

2020-05-03
用途:
バイク整備
対象商品:
35123331

ゴム部品の摺動部に使用しています。大きなものは余るし、小さなものは使いづらい。自分の使用頻度から考えて、このぐらいが丁度良いサイズだと感じています。

2020-05-31
用途:
オートバイ整備
対象商品:
35123331

ほどよい分量なので、個人ユースには使いやすいです。

2020-05-06
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
35123331

自宅でオートバイの細かな整備用具が注文・入手できるのは有難いです。

2020-04-07
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
35123331

愛車のフロントショック交換のブッシュに使うために購入しました。安心して使える商品です。

2020-05-07
用途:
ST250eブレーキ交換
対象商品:
35123331

鳴き防止のため、利用した。20グラム以上余りました。

2019-07-22
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35123331

用途を記載(私はブレーキ用)してあるので安心して使用してます。
特に不満は無くなくなり次第リピートすると思います。

1人が参考にしています
2020-03-02
用途:
バイクの整備。
対象商品:
35123331

いつも使うものなので、ついでに購入。使いやすいサイズです。

1人が参考にしています
有限会社ホーリン 様2019-05-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35123331

ゴム部品に色々使えます。シリコンの伸びもよく、塗った後はツヤが出てゴムに浸透します。ヒビ防止になります。