万能グリスのレビュー

平均満足度 4.79 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
万能グリス DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
799 / 税込 879
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-08
用途:
オートバイ整備

その名の通り、「万能」で、オートバイの整備ではほぼすべてのところで使えます。「稠度」も「丁度」いい。耐久性も十二分にあるので、メンテナンス間隔も延ばせます。これでもうちょっとだけ安ければ言うことなし。

2025-01-14
用途:
オートバイのブレーキワイヤーへのグリスアップ

ワイヤー系のグリスアップにとても重宝しています。
グリスアップ後の持ちが他の製品に比べて長持ちします。

2023-08-01
用途:
クレー用のメンテナンス
対象商品:
60868798

安価でちょうどいい量なので使いやすく気に入ってます

2022-04-07
用途:
ペットの回し車の潤滑油
対象商品:
60868798

ペットの回し車の軸部分に100均の機械油をさしたところ、ゴロゴロ言うようになってしまったので、揮発性が高かったのかと思いこちらのグリスを購入してみました。粘度が高く、軸部分にグリスが行き届かないようで、ラップをかけて圧迫してみたり、いろいろ試しましたが改善されませんでした。
想像の5倍くらいの大きさでびっくりしました。何かあったときのためにとっておこうと思います。

1人が参考にしています
2022-06-07
用途:
バイクのあちこちに使用
対象商品:
35123356

グリスが必要な部分で思う存分使用しています.結構,内容量が多いので使用していてもなかなか減らないので助かります.

有限会社平井電設 様2022-01-06
用途:
バイク整備
対象商品:
60868798

防錆や可動部分にと大活躍のグリス・・大きな物を購入すると使い切らないうちに酸化して固くなってしまうので、この大きさがちょうど良いです。消耗品を10%OFF日に購入できるのは助かります。

2021-05-08
用途:
バイクのメンテナンスの時に
対象商品:
60868798

とても使いやすくて良い商品だと思います。
改善点はチューブの先を細くしてもらえれば 指先とかが汚れなくて済むと思います。

2020-04-30
用途:
バイクのメンテなんす
対象商品:
35123365

スイングアームのベアリング、ステムシャフトのベアリングのグラスアップに、重宝してます。

Technical Adviser 様2020-03-27
用途:
機械のメンテ作業
対象商品:
35123356

機械の潤滑剤に適当なものを探していました。特別な仕様が無い機械には充分仕様することが出来、重宝しています。

2020-02-17
用途:
旧車のレストアに使用
対象商品:
35123356

どこでも何時でも使用でき安心のグリスで定期的な整備に使用できます。

2020-01-27
用途:
ボリュームタップリ!
対象商品:
35123356

画像より実際に届くと量が多くて、かなり使えるので
とてもありがたいです。
自転車やバイクに使わせてもらいました。

2019-11-06
用途:
定番のグリス
対象商品:
35123356

スプレータイプのグリスよりも潤滑性が要求される箇所に塗り込む、まさに定番かつ万能のグリスですね。バイクや車のメンテナンスに幅広く使えそうです。

2020-08-10
用途:
自転車の保守
対象商品:
35123356

値段も安く機能的にも必要十分でした。いろんな箇所に使えます。

2019-09-22
用途:
Maintenance
対象商品:
35123365

Excellent product I recommend

2019-07-22
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35123356

素人にはグリス種類が多すぎて悩む。
万能との言葉を信じ至る所に使ってます。
全く不満無くまた量も私的には丁度いいです。

2019-06-14
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35123356

グリスは種類が多く購入商品に悩む。
本品は「万能」と謳ってあるので安心して何処でも使える。
また最近はスプレーグリスがほとんどで固形グルスを使用する部分が限られており色んな用途に使えるので助かる。
値段そして量ともになんちゃってメンテしか出来ない者にはお買い得な商品です。

2019-07-03
用途:
自転車ホイールハブのベアリング埋め込み用
対象商品:
35123356

万能グリスということと容量もよさそうだったので選びました。粘度もちょうどよく充填しやすかった。

2018-02-20
用途:
ブレーキシュー交換
対象商品:
35123356

大きさも良く商品もいいです。万能グリスだけに
いろいろな場面で活躍してくれそうです

1人が参考にしています
2017-12-26
用途:
ベアリング交換
対象商品:
35123356

ベアリング交換時にグリスもすべて新しくしました。すぐに届き、交換後は非常になめらかな回転になりました。

2017-11-01
用途:
ドラムブレーキ清掃
対象商品:
35123356

バイクのドラムブレーキ清掃後、可動部に使用しました。
スプレーグリスとこれがあれば日頃の簡単なメンテナンスには充分です。