単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルのレビュー

平均満足度 4.67 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 日立産機システム
外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。 【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。
49件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-04
用途:
タップ盤のモーターがダメになり交換しました。
対象商品:
35265912

取付穴が合うか心配でしたがピッタリでしたので助かりました。

2018-05-19
用途:
機械修理
対象商品:
35265946

納期が早くて助かっています。商品も当然確かなものです。

2017-05-03
用途:
改造発電機の試験用外部動力源として使用
対象商品:
35265921

150Wを使用してましたが容量不足による発熱があった為当該機に変更しました。さすがに日立のモーターですね音も静かで大変満足しております。又回転方向の配線方法も親切に記載されており助かりました。

2017-07-08
用途:
農器具の修理
対象商品:
35265912

壊れたモーターの置き換えです。ホームセンターより安い地元修理業者より安い地元農資材店よりかなり安く購入できました。

1人が参考にしています
2017-03-04
用途:
バフを作ります。
対象商品:
35265937

100v使用、小型軽量程よい回転数バッチリですね!
改善点なんて無いのでは?

旭陽ガラス研究所 様2016-06-01
用途:
ギアポンプのモーターとして
対象商品:
35265912

以前、他社のモーターを使っていましたが、ギアポンプ側のベアリングの摩耗が原因で、モーターを焼き付かせてしまいました。素早い対応で翌日に届けていただきました。モーターはパワーに申し分がなく、音も静かで仕事の効率も上がりそうです。

2016-08-15
用途:
機械のメンテナンス モーター交換
対象商品:
35265903

前に付いてたのは、三菱のモーターでした。
日立でもよかった。

株式会社喜田アイデイア 様2018-03-25
用途:
対象商品:
35265946

売りっぱなしで、製品の関連商品の質問に関しての応対が全然しない!何個か購入したがもう買わない!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-08-13
用途:
包装機の動力として
対象商品:
35265937

包装機の純正モーターでした。商社の見積より格段に安く、とても助かりました。

2016-07-30
用途:
交換用
対象商品:
35265946

東芝モーターを使用した機器についてるモーターの不良での交換ですが、東芝製は生産中止代替品なしの為、定格、寸法がほぼ同じ、日立製のこのモーターを使用しました。若干ベースの取付サイズが違いましたが、少し穴を削る程度で取付できました。

2020-12-22
用途:
温室の天窓開閉用モーターの交換に購入。全く同じ品物で問題なく交換完了し、作動も良好です。
対象商品:
35265903

改良するなら防滴構造にしたらどうかな?天窓の開けた時、風雨にさらされる可能性があるため。

2016-05-02
用途:
アルミ加工
対象商品:
35265937

バンドソーのモーターに交換しました。とても静かで力強いです

○剛 様2016-11-29
用途:
換気扇モーター交換
対象商品:
35265946

同じものが付いていたので購入しました。値段もやすく満足です。

2016-04-13
用途:
工作機動力
対象商品:
35265946

銘板に正転・逆転の接続の仕方も記載されていて、良かったです。
メーカー品なので安心して使用出来ます。

2016-03-27
用途:
所有しているコンプレッサーが再起動できず空気圧が一定しなかったので、モーターの交換をしてみました。
対象商品:
35265946

ネットで色々調べてみましたが、いまいち理解できずとりあえずモーターの交換からやってみましたが、今のところ安定して稼働しています。車のタイヤ交換と、農機具の掃除が主な用途ですが、コンプレッサーが無いとやはり不便です。取り付けネジのピッチも丁度よく以前よりも運転音が静かなように思います。

2015-08-05
用途:
エアーコンプレッサー
対象商品:
35265946

故障で交換した物で、同規格品の為正常動作しています。
メーカー製ですので、安心しています。

1人が参考にしています
2015-07-12
用途:
自作工作機械の動力
対象商品:
35265937

300Wを購入
とても力強い回転で、とても満足です。
銘板に接続の仕方も記載されているし、正転・逆転もできるので良かったです。

1人が参考にしています
2015-08-18
用途:
運河の水(海水混入)吸上げ用ドリルポンプ駆動
対象商品:
35265912

ドリルポンプとの連結用部材等オプション商品があればお嬉しい。
①軸径14ミリ⇒6ミリのカップリング等
または
②回転速度(rpm)変更用 1740程度⇒2500程度のプーリー(軸径適合で)セットがあればさらに嬉しい。

2015-08-31
用途:
アンテナ、クランクタワー用モーター
対象商品:
35265912

スムーズに働いてくれております。

2017-09-21
用途:
湿式ダイアモンド切断機の動力源
対象商品:
35265937

過負荷に弱い、コンデンサーがパンクしコイルも焼損する。
今までに4台廃棄、過負荷保護のために温度ヒユーズなど対策が必要です。

1人が参考にしています