ウルトラG4のレビュー
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 35345231
ホンダCBR600RRのエンジンオイル交換で使用しました。
同じようなグレードのオイルの中では価格も安く純正の安心感もあります。
新車時の充填オイルはG1かと思いますが、シフトタッチが滑らかになります。
- 用途:
- バイクのオイル交換時
- 対象商品:
- 35345231
100%化学合成でこの値段は、とでもリーズナブルです。使用はミニバイクのレースに使いました、空冷のエンジンなので、オイルに負担がかかると思いますが、ギヤ抜けも無く良い感じで使えました。ただ使用期間は1レースのみなので、耐久性は、わかりません。
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 35345231
CRF250Lに使用してます。今年新車で購入して初めてのOIL交換(600km)ギアの入りもよくていい感じです。G1~2で悩みましたが、そんな頻繁に交換しないので、これにしました。社外OILも気になりますが、しばらくは純正OILで
- 用途:
- エンジンオイル定期交換
- 対象商品:
- 35345231
MC41に仕様してG3と比較
非常にサラサラしたオイルで色も薄いから目視で汚れが見分けやすい
ギアの入りやタッチが他オイルと比べるとかなり良くなります
オイル寿命は一般使用で3000kmだと感じました
他数台にも使用して再度リクエストしてきましたから、良い手ごたえを感じるオイルだと思います
- 用途:
- 原付スクーターのオイル交換に
- 対象商品:
- 35345231
いつもは5w-30を使っていたが評判のいいコチラ(0w-30)で交換
OILの品質は問題なく高品質 実店舗で買うよりは安価ですが同じネット通販だと高い部類かな? 他社さんと同価格かそれ以下の値付けを希望します。
- 用途:
- 125ccスクーター オイル交換
- 対象商品:
- 35345231
125ccスクーターのオイル交換に使用しました。
暖気運転時間が、短くなり、燃費も伸びました。
- 用途:
- 贅沢ですが、単気筒エンジン用に
- 対象商品:
- 35345231
富士山の五合目に行くには、スーパーカブでは、セカンドで15から20分フルスロットルでいきますので、考慮しました。
さて、予想は如何に...。
- 用途:
- 30年前の空冷エンジンのレース用バイクに使用
- 対象商品:
- 35345231
エンジンOH後に、かなりの高回転で、使用しましたが、にじみ等はなく
クラッチも安定していて、大変気に入っています。
- 用途:
- 素晴らしい
シグナスX125に初めて入れました。
オイルだけはいいものを使いたいので。
この前は並行物のモチュール300Vを入れていましたが、出だしのトルクがものすごい
変わりました。
125ccという非力なバイクだけにその違いははっきりとわかります。
夏場はシグナスは空冷エンジンなので多少の不安はありますがまあ125ccなので問題は
ないかと。
それほど飛ばしませんし。
ものすごいよかったので、今度スカイウェイブにも入れてみようかと思っています。