リュートミラーのレビュー
- 用途:
- 普段使い
- 対象商品:
- 35374385
形が気に入ったので、購入したが使い勝手は悪いですね。バレンミラーに慣れてしまったからかもしれませんが。製品事態の作りはしっかりしてます。
- 用途:
- ハンドル交換のついでに
- 対象商品:
- 35374385
3日後に到着。
商品自体は問題なく良いがモノタロウの箱が潰れ中身が見える状態で届いた・・・もう・・ガッカリで文句も言う気もなくなり取り付けました。
商品にダメージなくて幸いでしたが・・・
- 用途:
- 原付スクーターに取り付けしました。
- 対象商品:
- 35374394
自分の好みの位置にセット出来るのは嬉しいですが、非力な原付には少々重い気がします。
今回は右のみの取り付けで重さの影響か、ややハンドルが右に切れ込む感じがします。
両側に取り付けるのがベターだと思います。
50ccの車両には不向きだと思われます。
- 用途:
- pcx用
- 対象商品:
- 35374394
人気があるようで入荷待ちでしたが、予定より早く到着しました。
コンパクトで低くなっても後方視界も満足できるものです。
pcxのesp仕様では純正=ミラー側は両方逆ネジ+アダプタ(逆~正に)+車体側は両方正ネジ
という組み合わせ。 このミラーを使用する際はアダプタ不要。そのまま着きます。
- 用途:
- 後方視界確認
- 対象商品:
- 35374394
PCXに使用
どのお店よりも安く手に入れることができました。(3000円以上は送料無料MONOTAROサイコー!!)
純正よりはるかに見た目が向上しました。
思っていたより後方視界も良いです。(個人差はあるでしょうけど・・・。)
- 用途:
- CB250に取り付けた
- 対象商品:
- 35374394
前回2個買って、そのうち1個がハズレで80KMでミラーがゆるくて
風圧で動いてしまい、その都度位置を直して使っていた
60KM程度なら問題なし
1個だけ調子が悪く
だまし、だまし使っていたがイライラも頂点になり、
1個買いなおしした
今度のは調整の節度が固いので大丈夫かな・・・・・
- 用途:
- PCXの標準ミラーとの交換
- 対象商品:
- 35374385
純正よりも高さも少しスッキリし、ハンドル幅よりも狭くなり自分の思い通りに装着できました。
ターナー内蔵だし、価格もお得なのでとってもお勧めです!
- 用途:
- 125ccの両側に使用
晴れた日の使用に関しては、問題ないのですが…
降雨後、ミラーの裏に雨水が溜まります。
先日、溜まった水が錆を含んでおり、その水が履いていた白いズボンの脛からしたに…
シミが落ちない。
何か、水が溜まらない対策案は無いでしょうか。
もう、水が錆びているということは、内側は真っ赤ですよね。
短命かな?
大変申し訳ありません。
別途ご連絡させていただきます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
- 用途:
- 標準のミラーを取り替え、ハンドル回りをスッキリかつスタイリッシュにする。
- 対象商品:
- 35374394
雰囲気はずいぶんと良くなりました。 若干ネジの部分の仕上げが悪いのか。。締め具合にばらつきがありました。
- 用途:
- PCXの純正と交換し、高さと幅を小さく抑える。
- 対象商品:
- 35374394
バイクとの相性または個体差の問題かもしれないが、望む位置・角度にハウジングを収めることができず、必要な後方視界が得られなかった。
仰角方向の角度が十分得られないのは致命的。
仰俯角方向に360度回転するエーゼット系のほうが使い勝手がよい。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
![リュートミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35374385-101206-02.jpg)