4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40のレビュー

平均満足度 4.60 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki
Kawasaki
2,198 / 税込 2,418
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。 【用途】4サイクルエンジン用
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-09
用途:
オートバイのオイル交換

ニンジャ250用に1リッター缶が使いやすくて良い。
メーカー指定オイル

2024-10-18
用途:
オイル交換
対象商品:
70345863

klx125に10年以上このオイルを使ってますが、問題もなく動いている

2022-10-27
用途:
オイル交換
対象商品:
70345863

Kawasaki純正品質のオイルで安心して使用できます。

1人が参考にしています
2022-06-16
用途:
オイル交換
対象商品:
70345863

品質が良く気に入って使っています。時期がきたらまた購入するつもりです。

2022-02-11
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
70345863

Kawasaki バイクのOIL交換用に購入しました、純正なので安心

2021-07-02
用途:
当然ですがバイクのオイル交換
対象商品:
35446573

純正オイルですから間違いないでしょう。
今見たらカワサキのエンジンオイル類が軒並み取扱終了になってるけど再販を望みます。

1人が参考にしています
2021-01-16
用途:
カワサキ1100ccのオイル交換用です
対象商品:
35446582

はや28年乗り続けたバイクですが、いたわるにはやはり安心できる純正ブランドです。
気持ちもう少し廉価でしたら頻繁に交換できますが、チョット値が張るのが悩みです。

2020-07-27
用途:
バイクのセルフオイル交換に。
対象商品:
35446573

以前は、二輪専門店やネットで注文していましたが、今回からモノタロウで注文しました。驚いたのは商品性能ではなく「モノタロウの梱包」です。他のネット注文の品では、数多ある商品と同様にありきたりな梱包材で送られ傷みはありませんが重い物なので「缶の凹み」等はあります。なので殆ど店頭の品物を購入していますが、こちらはこちらで、ほこりを被っていたりします。モノタロウの梱包はクッション材は勿論、商品に傷や汚れは一切なし。また配達員の方が必ず両手で手渡ししてきます。丁寧な扱いで安心して使えます。

株式会社TMS 様2020-03-21
用途:
オイル交換
対象商品:
35446573

自分のKawasakiのバイクには、値段も手頃で、
これが1番あっているようなぁ!
(年二回約3,000キロで交換してます!)

2020-05-21
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35446582

純正ならではの安心感。ギアの入りも良い。もう少し価格が安いと非常に良い。

2020-09-24
用途:
愛車のメンナンス用
対象商品:
35446582

比較的安価に純正オイルが購入でき大変満足しております。

2020-09-07
用途:
ゼファー750 のオイル交換
対象商品:
35446582

純正品のため問題なく使用出来ます。
旧車のため、安いオイルだと不安である。

2020-11-05
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35446582

純正オイルなだけに安心感あり。
価格がもう少し安ければ、大満足です。

2020-05-15
用途:
オートバイのオイル交換
対象商品:
35446582

カワサキの純正品なので安心して使えました。価格的にも満足です。

2019-11-19
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35446582

今のところ不具合もなく、ギアーの入りもすむーすです。

小島化学株式会社 様2019-04-07
用途:
ゼファー1100のエンジンオイル
対象商品:
35446582

Kawasaki ゼファー1100のエンジンオイルに、このオイルを使用しています。ギア抜けが生じたら、直ぐにオイル交換すれば1発解消ですね!

技販工業株式会社 様2018-09-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35446582

カワサキ純正品を使用したのは初めてですが、粘度はサラサラした印象でした。交換に使用して日が浅いのでハッキリした効果は分かりませんが、エンジンは調子が良い様に感じます。価格がもう少し安ければもっと良いのに・・・。

2017-11-12
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
35446573

質の良い純正品を、安価で購入出来るのが本当に助かります。次のオイル交換時にも利用させて頂きます。

2017-09-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
35446582

空冷の4気筒なので、純正のOILを使用しています。

2017-09-12
用途:
バイク点検整備
対象商品:
35446573

バイクオイルは種類が多く、見極めにくい。
通常の使用であれば、純正オイルの定期的交換で問題ない。