カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50のレビュー
- 用途:
- 空冷旧車に
- 対象商品:
- 23774302
水冷エンジンと比べてオイルが高温になる空冷4気筒ではオイルのヘタリ?が早い物が有る様に感じます。
このオイルは高温、冷却の繰り返しによるヘタリに強いように思います。
- 用途:
- カワサキエストヤレヤRS用エンジンオイルとして使用
- 対象商品:
- 23774302
年式が古くエンジンの機械音が高くなってきたので純正の10W-40から変更しました静かで滑らかになったのが体感できました。
- 用途:
- バイクレストア
- 対象商品:
- 23774302
2022の夏は暑かったです。クーラントも交換、冷却ファンの作動温度も確認、ラジエターキャップ、サーモスタットも正常、なのにオーバーヒート気味で休息回数を増やしました。気象庁の芝生に囲まれた百葉箱の中の風通しの良い日陰の温度が35度を超えていたわけなので直射日光のアスファルトの路面温度で渋滞にはまればバイクもオーバーヒートするはずです。そんなことが起きてもこのオイルを入れておけば後悔はしません。
元の色が綺麗な蛍光グリーンなので汚れも分かり易いです。11月に入りオイル交換をしましたがまだ粘度が保たれていました。過酷な夏を乗り越えてくれてありがとう。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 23774302
カワサキ車とホンダ車に使ってます。30年前の車種なのでこの番数が必要で近くで売ってないので購入させて頂きました。バイクメーカー純正だけに信頼できる商品です。
- 用途:
- 125cc単気筒空冷エンジンに使用
- 対象商品:
- 23774302
これまでにオイルを数々使用してきたが、これほどに体感変化のわかるオイルは初めてです。
当方、125ccのバイクに使用しましたが、あきらかにフィーリングが良くなりました。
高速回転域での振動が交換前は気になっていましたが、このオイルに交換後には振動が少なくなりました。以前は10W-30を使用していたせいかもわかりませんが。
それでも体感変化は十分ありました。緑色のオイルが冷却水みたいで驚きましたが。
- 用途:
- 2006式カワサキエストレヤRS用エンジンオイルとして使用
- 対象商品:
- 23774302
標準オイル、レギュラーガソリン使用で燃費39Km/Lから、ヴァンヴェール冴強、ハイオクガソリン使用で37Km/Lに下がった、年式が古くエンジン機械音がうるさかったが静かでスムーズになったように体感出来た。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 23774302
3本中2本の缶が破損して中身が漏れていました。箱に破損はありませんでしたので、箱詰め前と思われます。
GPZ900Rに使用し、フィーリングもギアの入りも良かったのでリピートしました。有名ブランドの高いオイルも試しましたが、なんだかんだでこのオイルに落ち着きました。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
- 用途:
- Z900RSのオイル交換
Z900RSのオイル交換です。20リットルのペール缶が無くなりそうだったので 補充しました。ずっと冴強を使用してます。10W50のカタサが個人的にはよいです。
3000㌔くらいで交換してます。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 23774302
ZRX1200に使用しています。ギア抜けもせずシフトショックも少なくなりました。オイルの色も良いです。
- 用途:
- ZX-10Rのオイル交換
- 対象商品:
- 23774302
ギアの入りが滑らかな感じが持続する。以前、R1の時は300vでしたが交換したてはよいが直ぐ渋くなる。カワサキに乗り換えてから牙強愛用してます。