花咲かG タンククリーナーのレビュー

平均満足度 4.78 (221件のレビュー)
商品レビューを投稿する
花咲かG タンククリーナー 栄技研
栄技研
3,998 / 税込 4,398
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。 【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
221件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-20
用途:
除雪機の燃料タンクのサビ取りに使用
対象商品:
35450527

何度も悩まされたサビがキレイに取れて、タンク内が見違えるほどです。

バイク佐藤 様2025-10-09
用途:
旧車の、新品タンク錆びを処理するのに使用

今回新品タンク錆が発生、綺麗にするため花咲かGを使用してみた、結果、錆は取れました。
薄めて使用する時指導書があれば、更に、助かります。

2人が参考にしています
クロサワコーポレーション 様2025-10-04
用途:
バイクのタンクのさび落とし

4日漬けたらきれいにさびおちました!いろいろなところでハナサカGは有名ですね試して間違いなかったです。

2025-07-01
用途:
神商品

これは絶対良い!これ以上の物は無いと言って過言ではないくらい良い。繰り返し使えるし効果も高い、旧車を扱う上での常備薬と言える。

2025-05-22
用途:
オートバイのフューエルタンクの酷い錆びにはこれが1番!
対象商品:
35450527

オートバイのフューエルタンクの酷い錆びにはこれが1番!
錆び取り後にはコーティング剤の施工で錆びの再発防止。

2025-08-18
用途:
自動車燃料タンク

自動車燃料タンク内の不純物や錆除去に使用しました結構きれいになりました又
購入したいと思います。

2025-05-14
用途:
バイクの燃料タンクの錆取り
対象商品:
35450527

店頭での販売より安く入手できましたし、発送も迅速にしでいただきまして感謝しています。

2026-02-12
用途:
タンクの錆落とし
対象商品:
35450527

まだ、使用していませんが以前買った時にかなり良かったので再度購入しました。

山口工務店 様2025-04-10
用途:
自動車の整備
対象商品:
35450527

40年前のガソリンタンクに施工。さすがにタンクのコンディションが悪すぎ、完璧とはいきませんでしたが、見違えるほどキレイになりました。残液も他のタンクで使用でき、ホドホド効果もあり満足です。

3人が参考にしています
アフターワン 様2024-09-15
用途:
バイクタンクのサビトリ

取りにくいタンク内の錆が本当にきれいに取れました。

1人が参考にしています
S企画 様2024-03-17
用途:
タンク錆取り
対象商品:
35450527

作業性、効率、効果、問題なし。環境面にも配慮した成分で使用後の心配もなく安心して使えました。

1人が参考にしています
2024-05-28
用途:
サビ取り
対象商品:
35450527

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

2023-10-06
用途:
燃料タンクの錆び取り
対象商品:
35450527

何回か使用しているもので、それなりの効果が期待できるのは勿論です。

1人が参考にしています
津田工務店 様2022-12-01
用途:
バイクタンク内部の錆取り
対象商品:
35450527

何度か使用しているため効能、使用方法は期待通りの効果が見られ、満足している。

2人が参考にしています
2022-11-10
用途:
タンク再塗装による下処理
対象商品:
35450527

2回目の購入です。2台分1本使用しました。内部は新品同様になります。リンス処理施工しました。見違える様です。

4人が参考にしています
Re:BUFFALO 様2022-11-14
用途:
タンクの錆取り
対象商品:
35450527

かなり綺麗になりました。コートもされるとの事なので、手間も少くすみます。

2人が参考にしています
2022-10-28
用途:
バイクガソリンタンクの錆取り洗浄時
対象商品:
35450527

良く錆が取れて、内部もしっかりコーティングされます。とても良い商品です。

1人が参考にしています
2022-11-30
用途:
オートバイのメンテ
対象商品:
35450527

近所の職人気質のバイクショップの店長が、お湯でわって使っているのを見て購入しました。迷ったらこれです。

2022-03-21
用途:
タンクの錆取り
対象商品:
35450527

普段はワコーズのピカタン一択だが
今回は余りに酷い錆で再生が失敗する可能性も考え、
コストも考慮してタンククリーナーを選択。
9倍希釈で24時間x2回で目視では全て錆が落ちていた。
亜鉛メッキが付いて錆止めも兼ねるので便利。

4人が参考にしています
2022-02-21
用途:
バイク燃料タンクの錆落とし
対象商品:
35450527

水道水で薄めて、タンクに挿入し、しばらく時間をおくだけで、錆落としが出来る優れ物です。1回だけでなく複数回使える点もコスパが良くて気に入っています。

2人が参考にしています