2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12Vのレビュー
- 用途:
- スーパーカブ(JA07)に装着
- 対象商品:
- 35504953
純正のバルブより明るく田舎道を走る時安心できます。
前回装着した時が2014年なので約7年間持ちました。
明るさも自然な電球色で夜道とても見やすいです。
切れたらまた購入したいと思います。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35504953
JA07カブはLED化する場合、汎用のLEDバルブではまともに点灯しないので
これを購入。
純正バルブに比べ圧倒的に明るい訳ではないが、街灯の少ない住宅地などでは
明るさを実感できます。
- 用途:
- カブ110の夜間走行
- 対象商品:
- 00267067
思ったほど黄色ではなかった。明るさは純正バルブとほぼ同じ。黄色のヘッドライトは規制されているのはわかりますが今後は公道走行不可でも良いのでもう少し濃い黄色のバルブを探してみます。
- 用途:
- スーパーカブ110に使用
- 対象商品:
- 35504953
スーパーカブ110(JA07)に使用しています。ノーマルのバルブと比べて間違いなく明るいので街路灯などのない暗い道での安心感は向上しました。私の環境下では7000キロ前後で2回とも球切れしましたが安全に対しての安い投資だと割り切っています。
- 用途:
- カブ110 JA07
- 対象商品:
- 35504953
明るさには評価以上に満足していますが、耐久性が…。今後は耐久性を上げるか、値段を下げるか(メーカーさん)お願いします。^^
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイクのヘッドライト
- 対象商品:
- 35504953
スーパーカブ110(JA07)で使用しています。1万7千キロ(2年)もちました。よくもったと思います。これからリピ買いするついでに投稿しました。
- 用途:
- バイクのライト
- 対象商品:
- 35504987
リード110のヘッドライト用に購入しました。ノーマルの球に比べると格段に明るく見やすくなりました。あとは、H4の球のように価格が安ければよりいいんですが、二輪用としては仕方がないところでしょうか。商品そのものは気に入ってます。
- 用途:
- スクーターのヘッドライト
- 対象商品:
- 35504953
以前も同製品を利用しました。耐久性に優れ、(15000キロ持ちました)安価ですので、おすすめします。明るさは標準のものと比べてかなり明るいです。ハイビームにすると、尚更明るく、田舎の暗い道でも安心して走行できます。
- 用途:
- カブ110のヘッドライト交換
- 対象商品:
- 35504953
純正と比べると明らかに明るくなりました。これだけ明るいと寿命が心配ですが、コストパフォーマンスはいいと思いますので切れたらまた購入したいと思います。
- 用途:
- リード110のヘッドライト
- 対象商品:
- 35504987
2018年7月に購入して、すぐにローがつかなくなったので交換してもらいました。それから半年ほど経って、2月の上旬にはまたローがつかないというかフィラメントが切れました。たまたまなのか、このメーカーによくあることなのか、わかりません。2年は最低もってほしいです。
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 35504987
青白型を購入。このタイプは純正のハロゲン球より若干暗く感じます。明るさを求めるのであればクリア型を購入したほうが良いと思われます。使用走行距離が約10000kmでLoビームが球切れを起こしました。路上走行において純正球よりも対向車からの存在は確認されやすく思います。
- 用途:
- カブ110用に
- 対象商品:
- 35504971
いつかは買おうと思っていていろいろと見てまわっていましたが、どこよりも安かったため迷わず購入。 カブ110は純正が暗いとの定評?がありますので安くバージョンアップ出来て満足です。
- 用途:
- スーパカブ110 JA07
- 対象商品:
- 35504953
確かにノーマルと比べて明るいが僅か3ヶ月でLOビームが切れた。これでは常用するには厳しい
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。