ストップスイッチのレビュー

平均満足度 4.56 (82件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストップスイッチ NTB
NTB
799 / 税込 879
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
82件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
対象商品:
44382093

個人売買で購入した車体の交換に使用。
ブレーキレバーを握ってブレーキランプが点灯しない場合はこのスイッチ故障の可能性大です。
スイッチ部をレバーから押し出すのが大変ですが壊すつもりで外して取れました。

2025-06-14
用途:
50年前のHONDA車

50年前のHONDA車のレストアに使用
問題なく機能してます
耐久性もまぁ問題なさそうです

2025-07-23
用途:
ホンダ リード90
対象商品:
35478651

フロントブレーキが点いたり点かなかったりしてたので交換しました。純正同等クオリティで問題無く作動しています。

2024-09-04
用途:
スーパーカブのメンテナンス

ブレーキレバーを戻してもブレーキランプが消えない、これは誤認をされかねないので交換しました、安い商品なので少し不安もありましたがきちんと修理できました!

2024-07-18
用途:
バイク整備
対象商品:
35478667

MC22のブレーキランプが点灯する瞬間如何にも接触不良的なチカチカしてから点灯するのでNTB製に交換しました、特に問題は感じません。

2023-01-08
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
35478676

カワサキ大型のブレーキスイッチ交換。
純正品より安く問題なく使えてます。

旭高珠算塾 様2022-12-29
用途:
NC50用
対象商品:
44382118

まさか、ラッタッタに使えるスイッチがNTBさんで手に入るとは!まだ修繕してませんが調べてみるもんです♪ ありがとうございます!

2022-05-28
用途:
接触不良のため交換
対象商品:
35478667

フロントブレーキをかけても点灯しなくなったためスイッチを外してテスターで測定したところ時々∞表示、スイッチ自体を分解して接点を磨くもNG、純正品よりこちらの方が安かったため購入、交換で正常点灯になりました。他の部品も純正品より安い物があるのでまた利用させていただきます。

2021-11-24
用途:
部品故障時
対象商品:
35478651

ホンダ製スクーターの故障したストップスイッチの交換用として購入しました。純正部品と同じ形状だと思うので違和感がまったく無く、機能的にも問題無く、大変満足しています。

2021-06-26
用途:
配送車(リードEX)の部品交換
対象商品:
35478651

ブレーキランプの点灯が怪しくなった為リアブレーキスイッチと同時交換
純正と同じ構造という宣伝文句で安いのでこの商品にしました。

2021-04-30
用途:
バイク整備
対象商品:
35478667

SSH-02を購入しました。パッケージにはホンダ用と記載されていますが商品説明の通り一部のヤマハ車にも適合します。純正品より安く購入でき機能も問題ありません。

2021-04-27
用途:
バイクのメンテ用に使用
対象商品:
35478676

ツーリング中にフロントブレーキに違和感がありストップランプが点かなくなりました。取り換えも簡単でトラブル解消しました。耐久性はこれからです。

2021-03-25
用途:
純正互換品として交換
対象商品:
63368874

セロー250用として購入。問題なく交換できました。

2020-11-12
用途:
バイクのDIYメンテ用
対象商品:
35478667

10万kmオーバーの25年経過したホンダリッターバイクのメンテ用に購入。フロントブレーキをかけてもストップランプが点灯しなくなったため交換。テストOK。純正より安く信頼性もありそうなので期待してます。

2020-09-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35478651

純正部品が馬鹿高いのでこちらを購入しました。消耗品にはお金をかけたくないので大満足です。性能ももんだいありません。

2021-01-15
用途:
バイク修理
対象商品:
35478676

汎用部品です。NISSINのラジアルマスターのスイッチが壊れたので代わりに取り付けました。

2020-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
63368874

純正部品にこだわるほど精度が必要なものでもな為こちらを選びました。
しっかりした作りでサイズもピッタリ、不満点なく満足しました。

2020-12-04
用途:
オートバイのレストア
対象商品:
35478651

ホンダ系オートバイのフロントブレーキのスイッチが不良だったため、交換しました。問題なく、作動しました。

オートサービスMY 様2020-05-30
用途:
スイッチの不良の為交換。
対象商品:
35478651

問題無く装着出来ました作動も、問題無く正常に動いています。

2020-01-17
用途:
バイクにつけました。
対象商品:
35478667

純正品より安くて、品揃えも文句ないです、モノタロウさんがあってよかった。