ギアオイルのレビュー
2019-03-17
- 用途:
- ミッションオイルの定期交換
- 対象商品:
- 38616067
純正オイルなので安心して使えます。
また安いですが性能は良いです。
とても気に入りました。
1人が参考にしています
2013-11-22
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 35501907
スズキのバイクなのでスズキ純正が合ってます。
他メーカーのギアオイルを数社使用したり4stオイルを使用したりしましたがこのオイルがシフトタッチが一番滑らかでした。
2014-02-23
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
- 対象商品:
- 35501907
ガンマ250とGT250のギアオイルとして使用しています
値段も手ごろで性能も特に不具合なく安心して定期的に交換し使用しています
これからも使い続けます
2014-04-24
- 用途:
- 船外機のギアオイルとして使用しました。
- 対象商品:
- 35501907
船外機専用オイルは割高の為、バイク用のこのオイルを使用しました。安価で3回くらいは交換出来そうです。
2013-01-26
- 用途:
- オートバイ湿式クラッチギヤーオイル交換用
- 対象商品:
- 35501907
2ストローク用のギヤーオイルを探していましたが今回使ってみましたがクラッチの滑りも無く使用良好でした。次回交換時も使用の予定。
2011-06-26
- 用途:
- 滅多に交換しませんが
- 対象商品:
- 35501907
TS200Rで使用しております。
ギアの入りがとても良いです。
2ストは4ストエンジンオイルがギアオイルに使用出来るとなっていますが、
やっぱり専用品の方が調子がイイみたいです。
こちらを入れる事でより間違いないマシンになるかと思います。
缶詰みたいな缶なのが残念です。
せめてキャップ缶であればと思います。
(モノタロウさんには関係ありませんが)
3人が参考にしています