デジタルデップスゲージのレビュー

平均満足度 3.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルデップスゲージ シンワ測定
シンワ測定
1,998 / 税込 2,198
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。 【用途】様々な深さ測定に使用します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
08469168

軽さも大きさも丁度よくとても使いやすいです。
画面も見やすくて良かったです。

株式会社ノリタケTCF 様2024-02-13
用途:
ボルト締め込み深さ測定
対象商品:
08469168

測定時に電池のカバーが直ぐ外れます。
測定作業時に軽く触れただけでカバー外れるので改善が必要です。
テープを貼ってカバーが外れない様にして使用しています。

2023-09-15
用途:
毎日の仕事
対象商品:
08469168

使用初日に電池カバーが外れて無くなった。
通常の使用でカバーが外れてしまう。
モノタロウブランドのほうが圧倒的に良い。
購入して損をした。
再度モノタロウブランドにしておけばよかった。
仕事でシンワ製品の物は多々使用しているがこれは最悪

1人が参考にしています
立川自動車整備工場 様2022-03-01
用途:
タイヤ残り溝測定等
対象商品:
08469168

このメーカーのデプスゲージはリピート購入です。デジタル表示はとても有難いです。精度にも問題なしです。

2021-09-18
用途:
タイヤの溝測定
対象商品:
08469168

アストロのを今まで使っていましたが、節度感がなくストレスでした。
コスパと節度感を重要視したい人はこれ一択だと思います。

有限会社河野モータース 様2017-10-23
用途:
車検時のタイヤやブレ-キシュ-の計測
対象商品:
08469168

数字が大きくデジタル表記で、非常に読み取りやすく使いやすいです。

2017-06-03
用途:
タイヤ溝の残量測定。
対象商品:
08469168

車両リフトアップした状態でタイヤの下からゲージを当てても測定子が節度感有るので数値が安定しているので使いやすい。

2017-04-13
用途:
点検時
対象商品:
08469168

精度良く、タイヤの溝深さを測れるため、大変便利。タイヤローテーションの基準にしている。

2014-10-13
用途:
タイヤの溝測定
対象商品:
35529182

言われるほど針も太くなく。再現性もばっちり。アナログと迷いましたが見やすくていいです。

2014-05-01
用途:
自動車修理工場
対象商品:
35529182

点検、車検時のタイヤ溝測定に重宝しています。
数値が読み取りやすく気に入っております。
意図せずZEROセットスイッチを押してしまうとゼロ点がズレてしまうのですがこれは仕方ないですね。
都度確認して使うのは測定器の基本ということで・・・。

2014-10-01
用途:
自動車整備
対象商品:
35529182

カーボン製のスライドピンが予想以上に太くスタッドレスタイヤには不向きです、残念です。又ボルト穴・ピン穴の測定においても先端形状の段付きに注意が必要です、整備全般には金属製先端がおすすめです。以前はモノタロウブランド、デジタル・デプスゲージを使用していましたが、測定数値異常となりましたので買い換えました。

2014-01-12
用途:
仕事でタイヤの溝や、ライニングの量の測定に使用。
対象商品:
35529182

とても軽いです。表示も大きく見やすいです。
もう少し小さい方がいいと思います。
使用方法にもよると思いますが、長持ちする様に使いたいと思います。

オートガレージK 様2012-07-07
用途:
自動車整備
対象商品:
35529182

前まではアナログでしたが、値段の安さに衝動買いしてしまいました。しかし使って満足!何より見やすい!
一度車のタイヤでつぶしてしまったが、バッチリ使えます(液晶も割れなし)今のところ3ヶ月以上付属の電池のまま使用中!

1人が参考にしています