4サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.70 (169件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
4,998 / 税込 5,498
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。 【用途】4サイクルエンジン用
169件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-30
用途:
新車と高年式車

新車はほぼ街乗りで購入から一か月はリッター18キロ走行できていましたが、16.8キロまで落ちて来たので使用してみたところリッター17.8キロまで回復しました。高年式車は10年前の軽のワンボックスで新車時、街乗りでリッター9キロでしたがリッター6キロまで落ちてきてハイオクに切り替えてもリッター7.8キロまでしか回復しなかったので使用したところリッター9~11まで回復しました。高い金額を出した甲斐がありました。

2025-11-18
用途:
バイクのエンジンオイル添加剤として使用
対象商品:
35578426

アイドリング時のエンジン音が静かで、滑らかにエンジン回転数が上がる感じです。

2025-11-06
用途:
オイル交換時

いつも使ってます。プラシーボ効果じゃなく安心を買っている感じです。旧車には絶大な効果があります。静粛性はもちろん保護と言う意味では最強

2025-10-05
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
35578401

毎日の中距離通勤に使用しているバイクのオイル交換にあわせて使用しました。効果がはっきりするのはこれからですが、期待しています。

2025-08-31
用途:
オイル交換時に毎回添加
対象商品:
35578435

中古で購入したディーゼルエンジンのオイル交換時に毎回添加してます。音は小さくなり回転もスムーズになります。

2025-04-11
用途:
古い管理機に

古いクボタの管理機のオイル交換時に同時に入れました。
古い機械なのでオッというほどは体感出来ませんがアイドリングが安定はしましたし、愛着があるので古い機械ほどメンテは大事だと思うのでお守り?代わりに入れました。

2025-01-28
用途:
二輪車
対象商品:
35578417

旧車には良いと聞きたまに使用しています。エンジンのガサゴソ音が軽減されますが少し高いですね。毎度高級オイルを奢るよりはいいと思います。

SSSG 様2024-11-14
用途:
オイル交換時
対象商品:
35578435

原付き、自動二輪ともにオイル交換時に混入してます、エンジンノイズと燃費が良くなります!

1人が参考にしています
2024-08-21
用途:
車のオイル交換時に添加
対象商品:
35578435

新車1,000㎞オイル交換時にゾイルを添加し、その後、3,000㎞点検時に車両工場から、「オイル診断したところ1,000㎞台の劣化と同等でした」、といわれました。オイル添加剤としては効果があるのではないでしょうか。

2024-07-30
用途:
フラッシング後のオイル交換で添加しました。
対象商品:
35578435

EJ20ターボ車に入れました。
ワコーズのeクリーンプラスで3000キロ走行後に、オイル・エレメント交換するときに添加しました。
11万キロ超えでコンディションが気になっていたのですが、添加後はエンジンノイズ、特にタペット音がほとんど聞こえなくなりました。
すでにバイクでオイル下がり解消など実感していましたが、ハイパーターボエンジンに入れてみてゾイルの良さを再認識しました。
トランスミッションとデファレンシャルオイルに添加するため再購入しました。
モノタロウさんの対応の良さと10%オフを利用してお得に買えてとても感謝しています。
ロングセラーには理由があるんですね、おすすめです。

俺様出鱈目研究所 様2024-07-01
用途:
オイル交換の際に
対象商品:
35578435

新しい車両より古い車両の方が体感出来ます。ガチャガチャとしてたエンジンが多少滑らかになり静かに。あくまで添加剤なので、その事を理解してお守りに入れてます。

2024-05-07
用途:
125CC..PCX.バイクに使用
対象商品:
35578435

ゾイル信者なので、使い続けています。久しぶりの新車PCXの慣らし試運転終了後にオイル交換と共に添加、100キロ走った後に再び乗ると、ゾイルの良さが判りました。

1人が参考にしています
2024-06-27
用途:
古いバイクのエンジンオイル交換時に利用
対象商品:
35578426

30年近く前のマグナ250のエンジンオイル交換時に利用してます。
吹け上がりの違いが実感できます。
また、燃費も向上するので少し高いですが手放せません。

太洋テクニカ株式会社 様2024-03-07
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35578401

林道用バイクにOIL交換時にプラスしています。長期使用していて、ミッション滑らか・エンジンノイズ静かになっています。

2人が参考にしています
2024-07-14
用途:
エンジンオイル添加剤
対象商品:
35578417

良い製品だと思います。値段が高いですがオイル交換距離伸ばせる

トヨタ車体株式会社 様2024-04-24
用途:
自動車・オートバイのメンテナンス
対象商品:
35578435

主に旧型車に使用、効果は分り難いが発売以来、継続使用中。

2024-03-31
用途:
バイクのオイル交換時に
対象商品:
35578401

交換したばかりで効果はわかりませんが古いバイクなので自己満足の部分もありますが、使用することにより安心感はあります。

2024-03-21
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35578435

今迄、他社ど購入していましたが、価格はさておき
やはりスピード感一番です。
またリピート確定!

2023-06-20
用途:
オートバイのエンジンオイル添加
対象商品:
35578435

昭和の空冷大型車のエンジン音が熱を持つと騒がしくなってきたため、巷の評判を参考に添加してみました。添加してから100kmほどの走行ですが、目に見えてというか耳に聞こえて効果ありです。どれほど今の状態を維持できるか分かりませんが、もうしばらくはOHを先延ばしできるかもと期待しています。

2023-04-02
用途:
マイカーのオイル交換
対象商品:
35578417

ZOILは以前からのリピーター。モノタロー様からの購入は初です。
オイル交換数回に1度の投入です。
安定の信頼度、レスポンス良好。
エンジン本体の安心感が上がり、非常に安心してアクセルが踏めます。(笑)
現在34万キロまじかの車体ですが、まだまだ酷使できそうです。

1人が参考にしています