ディーゼルフュエルトリートメントのレビュー
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 35594237
平成8年式のディーゼルターボエンジンで長年のすすが溜まっているので、長年の溜まったすすを除去するために購入しました。効果はこれからなのでよく分かりませんが、コストが安いので満タン時に何度か入れて効果をみたいと思います。
- 用途:
- ディーゼルエンジンの性能維持
- 対象商品:
- 35594237
クリーンディーゼル貨物車、農機具の調子を維持する目的でたまに添加しております。
当方、寒冷地のため冬に入る前、寒冷地軽油への切り替えタイミング前に軽油の凍結防止と水抜きにもなり助かります。その為か特にエンジントラブルはありません。
あと、貨物車は添加すると若干エンジン音がマイルドになる気がします。
- 用途:
- 排気ガスの黒煙防止
- 対象商品:
- 35594237
4年前に買ったハイエース3000ターボ
DPR(排出ガス浄化装置)の保護のためにと入れてみました。
排気ガス再燃焼までの走行距離が少し伸びたように思います。
効いていたのは1000Km走行くらいまででした。
燃料給油2回に1回くらい注入したほうが良いのかなと思います。
- 用途:
- ディスカバリー 300tdi に使用。
- 対象商品:
- 35594237
定期購入です。車検の際の黒煙対策で使用しています。
以前は日産のそれ用の物を使用していましたが、こちらでも引っかかった事は無いです。入れないとまず駄目です。
非常にコスパ良いです!
- 用途:
- ハイエースに1万キロ毎に使用しています。
- 対象商品:
- 35594237
以前は近所のホームセンターで購入していましたが、販売しなくなってしまったので、モノタローさんから購入しています。効果はありますのでこれからも購入します。
- 用途:
- 船舶の黒煙防止に使用
- 対象商品:
- 35594237
初めてこの商品を船舶に使用しましたけど 黒煙も少なくなりエンジンも快調です 他の商品も使ってみたけど値段が高いし 効果も? 一度に9~10本使うのでこの値段は助かります あとは どのくらいもっのか?楽しみです また リピートすると思います 。
- 用途:
- ディーゼル自家用車、軽油補給時にタンクに1本投入
- 対象商品:
- 35594237
15年位前より、燃費、軽油品質(エンジン効率、エンジンの振動、出力、排気ガスの色と匂い)の良い燃料を求め、永年スタンドを転々とし、又一方でフエール添加剤やオイル添加剤の試験使用を続けておりました。STP当該商品を4年ほど前より試用し、2年前より某社軽油を使用するようになって凡そ1年経過したら、エンジンの振動、音は静かになり、黒い排ガスも少なく、エンジン出力も吹き上がりも新車時ほどに良好になりました。この商品の効果が高く、非常に喜んでおります。
- 用途:
- マツダクリーンディーゼルエンジンに使用
- 対象商品:
- 35594237
新車購入時から給油ごとに投入。
現在購入より2年6ヶ月経過、走行距離も70,000km超になりました。
燃費もDPF再生間隔も購入時とほぼ変わりなく新車時の状況を維持しているものと思います。
今後も引き続き欠かさず投入してくつもりです。
- 用途:
- メンテナンス等
- 対象商品:
- 35594237
STP商品には、何度となく助けられています と言うのは、車検の時など白煙等ではじかれた時にすくに買いに行き~入れて5~8キロほど走りオイルが回った頃に再検査して
通った事が幾度かあります。(STP白煙止めの事ですが・・・)
この商品にかんしては、多走行車に入れて、約十数キロ走るとエンジン音がわずか静かになり 回転も多少スムーズになりました。
- 用途:
- 船と車に入れています
- 対象商品:
- 35594237
近くのDIYよりお得です
モノタロウでたまにメールで来る500円引きの時に買えばさらにお得
もう3年ほど年に2回ほどリピートしています