2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.38 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco
世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-26
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35648277

結構すぐにダメになってしまうので、こまめに購入出来る金額は良い。

1人が参考にしています
2016-10-23
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
36803173

5年間よくもってもらって期待以上でした。
再度購入したかったのですが、扱いが無くなってしまい、残念です。

2012-06-19
用途:
原付用バッテリー
対象商品:
35648277

ACDelcoで、この価格なら買得だと思います。
他サイトでもっと安い所が在りましたが
送料等の合計すると同じでした。
交換したばかりなので、耐久性はこれからです。

2013-07-06
用途:
バイク車検時の交換

車検時にACデルコ商品と思って購入しましたが、一年半でセルが回らなくなりました。普段乗っていないので定期的に充電していましたが、だめになりました。残念です。

1人が参考にしています
2013-01-30
用途:
バイクに搭載
対象商品:
35648295

バイク便使用のバイクに搭載しているのですが、以前バイクショップで同じ商品を購入し3年ほど使用していたので今回Monotaroで購入したのですが、バッテリーが不良品だったのか、本体が膨れてきて、電圧がしっかり上がらないのか、始動性が悪くなり朝、エンジンがかかりません。わずか半年ぐらいでこの状態では困ります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2012-06-05
用途:
大型スクーターのバッテリー交換
対象商品:
35648304

値段的に手頃感があり購入しました。今のところ問題なく使用しています。

2011-10-30
用途:
交換用
対象商品:
36803173

使用した感想は、まだ書けませんが。どうなることやら。
品質的には未知数ですが、生産国・外箱・説明書は胡散臭さ満点です。
そこそこのメーカーだと思ってましたが微妙ですね。

1人が参考にしています
松戸市秋山土地区画整理 五味 様2011-11-04
用途:
オートバイメンテ
対象商品:
36803164

国産が高いので定評あるACDelco製品で問題ありません。

1人が参考にしています