エンジンオイル SN/GF5のレビュー

平均満足度 4.55 (85件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/GF5 レイクフィールド
レイクフィールド
   
世界最高規格の認定を取得。 あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮。 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせます。 【用途】ガソリンエンジン専用
85件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-22
用途:
仕事用の軽四
対象商品:
35677092

以前から使っていますが、これだけコストパフォーマンスに優れていて、品質的に十分なオイルは現在他には見当たりません

2021-10-11
用途:
自家用車のオイル

どうなんだろう?
臭いがクサイです…その辺が高いオイルとは違うかな。
値段安いので、どちらを取るか?
古いハイエースディーゼルに使ってますが問題無し。

1人が参考にしています
2021-10-06
用途:
ランクル76
対象商品:
35677101

毎回リピート購入しています。
性能とコストのバランスがよく助かってます。

VIEWTECH 様2020-10-07
用途:
自家用車に使用してます
対象商品:
35677092

レイクフィールドのオイルを使い始めてもう4缶目です。マグナムSXT・ミニクーパーF54・NboXスラッシュに使用してます。E/Gスムースに回ります。
他にも他社で安い100%化学合成も有りますが、レイクフィールドのオイルが気に入ってるのでこればかっりです。外車も全然問題なく使用できてます。

3人が参考にしています
2020-09-04
用途:
自動車のオイル
対象商品:
35677101

初めて購入させていただきましたが、充分過ぎる性能とコストパフォーマンスです。軽トラでも使用しましたが、いつも通っている坂道がとてもスムーズになりました。良いオイルだと思います。このままクオリティーを下げずに提供していただきたいです。

2人が参考にしています
2020-07-07
用途:
新型車のOIL交換
対象商品:
35677083

すごく良いオイルだと思います。4000km毎に交換していますが、抜き取ったオイルも粘度が残っており、性能が良いと思います。

1人が参考にしています
2019-12-28
用途:
車のオイル交換に使用
対象商品:
35677092

コストパフォーマンス、オイルの性能が良く燃費も向上
ここ数年リピート購入してます。

3人が参考にしています
たまえ 様2019-12-20
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
35677092

思わず入れ物の色に驚きました
実際給油したところ、なかなか調子いいです
コストパフォーマンスいいと思います

2人が参考にしています
2020-03-23
用途:
ターボ車のオイル交換
対象商品:
35677101

長年乗っている古い車のオイル交換に使用しました。
エンジンが軽くなったように感じました。

3人が参考にしています
2019-05-04
用途:
軽トラックのOILとして使っています。
対象商品:
35677092

お値段も安く 品質も良く又注文しました。音が静かになりました。

1人が参考にしています
garage SUGIMOTO 様2018-10-27
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
35677092

化学合成油を探してまして、値段も手頃なこの製品を購入しました。輸入車にも使用しましたが、大丈夫でした。

2019-11-17
用途:
古いハイエースのバンのエンジンオイル

初めて購入しましたが特に問題無いと思います。交換後はエンジンノイズが小さくなった様な感じです。引き続き使用していきたいと思っています。

2019-02-19
用途:
車の整備
対象商品:
35677101

安くていいです。高いオイルとの違いがわたしにはわかりません!

3人が参考にしています
2018-05-18
用途:
マイカー用
対象商品:
35677092

リピートです。VWの2.0FSIエンジンに利用。3年使ってますが好調です。

2人が参考にしています
2019-07-15
用途:
スバルLEVORGのエンジンオイル交換で使用。
対象商品:
35677083

品質は信頼しており問題はない。常に常備しており、これからも使い続ける。

2018-06-25
用途:
軽自動車、原付バイクに使用
対象商品:
35677092

そこそこ安価でお手軽に問題無く使っています。
最初、届いた時にピンクの缶を見て一瞬引きましたがw
まぁ、無難にお勧めだと思います。

ダックエージェントサービス 様2019-01-31
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
35677083

エンジンもスムーズな感じがします。問題ありません。

2017-11-16
用途:
車の整備
対象商品:
35677092

かなりエンジンの音が静かになりました。気にいりました。

2017-11-12
用途:
軽ターボ2台、軽NA1台、追加でNAの3Lに試す予定
対象商品:
35677092

今まで化学合成油にこだわってカストロールEDGEの特売品(5W-30あるいは5W-40)を購入してきました。家族が増えクルマが増えたので節約しつつも化学合成油で探していた所、たどりつきました。2015年3月に購入、軽ターボ2台(2001年モデル)、軽NA1台(2004年モデル)に使用してとりわけ不具合無かったのでリピートです。今回は軽NA1台が入替えになり、普通車NAの3Lミニバン(2003年モデル)へ試す予定。オイルとしては汚れにくく感じたので(ターボ車なのにオイルが黒く変化するタイミングが遅い)洗浄力は低めかもしれません。カストロールEDGEと比べてもフィーリングはなかなか良好に思えます。参考までに各車1年に1万キロ以下しか走らなくなったので年1回ないしは2回、おそらく5000~8000Km以下でオイル交換していると思います。あとモノタロウさんにお願いです。今はSAE、API、ベースオイル、ブランドまでしかカテゴリ別の表示しかありませんが、リットル別の項目を増やして探しやすいように改善して下さい。例えば1L、4L、20Lの単位で検索、比較したいです

3人が参考にしています
2017-09-24
用途:
ステップワゴンのオイル交換
対象商品:
35677101

缶の蓋を開けるのに苦戦しました。
通常、蓋の上を押すと開けれると思ったんですが、
開けれずドライバーを使用しました。
開け方を上部に記載願います。
中身は問題ないと思います。

1人が参考にしています