アーシングターミナル(マイナス)のレビュー

平均満足度 4.46 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アーシングターミナル(マイナス) 清和工業
清和工業
1,098 / 税込 1,208
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単! 【用途】12Vアーシングケーブル専用
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
マサムネオート 様2024-08-14
用途:
アーシング用
対象商品:
35695965

お安くていいのですが出来ればM6だと良いと思います

4人が参考にしています
2024-04-06
用途:
バイクに装着
対象商品:
35695965

大きさを合わせて装着しました。端子が増えてケーブルが分散できてよかったです。

1人が参考にしています
2024-04-06
用途:
アーシングに

3箇所の内1箇所に加工時のバリが残ってました。
出荷検査とかをすり抜けてしまったようですが触ってしまうとすこし危険な状態なので残念ですね。

1人が参考にしています
2023-09-24
用途:
バッテリーターミナルの分岐
対象商品:
35695965

コスパ最高、自分て作れば銅板買って加工してメッキに出して、M8ボルト.ワッシャ.スプリンク
を購入大変です。

梅田商店 様2023-06-23
用途:
旧車のアーシング
対象商品:
35695974

末長く乗りたいので、価格の高い方の金メッキ仕様を購入しました。綺麗なメッキの輝きで満足しています。

2023-02-25
用途:
バッテリー長寿命化の為に
対象商品:
35695965

サルフェーション除去装置を購入し、バッテリーに直結しています。月一のバッテリー充電の時は外さないといけないため、マイナスターミナルに接続し、充電時は外すようにしています。
おかげで、SOHは93%を維持しています。

2022-11-07
用途:
クルマのアーシング用
対象商品:
35695974

使いはじめて3年以上たちましたが、メッキがくすむこともなく、また、何度もケーブルを付け替えたりもしましたが、ネジが切れることもなくしっかり締め込んでいます。
使う機会があればリピート購入すると思います。

2022-06-21
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35695965

古い車のアーシングのため使いました。ピカピカしていない見た目もよいです。
ボルトの二面幅13mmのM8ボルトですが、アーシングではボルトの二面幅10mmのM6位の方が使いやすい気がしますね

1人が参考にしています
2022-05-18
用途:
バッテリーターミナル
対象商品:
35695965

縦型のバッテリィーターミナルとして+-で使用しました。強度を考えて端子に合わせM8の穴を開けて接続しましたが、問題なく使用できています。端子に近いところは干渉して使えませんが、真ん中のボルトに接続しました。

2021-10-31
用途:
アーシングに
対象商品:
35695965

清和工業から同じようなのが二つ出ています。「アーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック) 」との違いは、パッケージがあるかないかの違いです。ですので、アーシングターミナル(マイナス・ブリスターパック) を購入しようと思っている人はこれを購入するほうがお得です。

2021-02-21
用途:
強度があって使いやすい

旧車に使うため、あえて錫メッキの方にしてみました。
強度があるため変形することもなく使いやすいです。

2人が参考にしています
2020-12-23
用途:
流石ゴールドメッキ
対象商品:
35695974

さすがゴールドメッキ。数年経ってもまったく錆びません。ちなみに同社の商品でゴールドではないのがありますが、あちらは多少錆びます。

4人が参考にしています
特定非営利活動法人TEtoTE 様2021-03-01
用途:
自動車整備
対象商品:
35695965

JA11ジムニーに使用。古い車には効果もあるのでお勧めですね。

1人が参考にしています
2020-10-07
用途:
車のアーシングに使用
対象商品:
35695974

車のアーシングに使用しました。
オーディオ関係のアーシングですが、音質も良かったです。
これがこのお値段で買えるのでお得だと思います。

ライトガレージ 様2020-12-14
用途:
車両のアーシング
対象商品:
35695965

アースのハーネスをひとまとめにできるので便利です。

有限会社中央水道工業所 様2021-01-11
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
35695965

金メッキとか大仰な部品が嫌いなので、こういうシンプルなのが良いです。

2020-07-07
用途:
自作アーシングのターミナルに
対象商品:
35695965

自動車用自作アーシング作業のために購入しました。あまり目立たせたくなかったので、程よい主張なのがお気に入りです!

2019-11-04
用途:
バッテリーのマイナスへ装着
対象商品:
35695965

アーシングケーブルを今後増やしたいときに大変便利です。すぐに脱着もせきます。

2020-04-13
用途:
車のアーシングに使用。
対象商品:
35695974

たいへん効果があります。
価格も手頃でたいへん満足しております。

1人が参考にしています
2019-01-06
用途:
低年式ダイハツムーブの車検整備時のアーシングに使用 (金メッキ仕様を購入しました。)
対象商品:
35695974

純正のマイナスターミナルに取り付けサイズがピッタリ合致しました。すごいです。傾斜角がでましたが、それもケーブル端子の引き回しがよくなります。取り付け穴サイズは6ミリで、ケーブル端子取り付けボルトは8ミリです。金メッキ仕様はハイファイで導通がいいです。また清和工業のパック入りでなく、ばら売りケーブルが安価でサイズが豊富で好適です。以上文句なく良品でした。保護カバーは15sqが10ミリ、8sqが7ミリのエモンの黒配線チューブがピッタリ合います。後は穴あきマフラーテールパイプ対策でマフラーアースを同時に取り付けました。坂道の吹き上がりが良くなりました。年寄りの冷や水でしたが、参考になれば幸いです。

3人が参考にしています