スーパー4T モーターバイクのレビュー
- 用途:
- 鉄カブ
ずっとホンダ純正を使っていたが今回浮気した 価格が安く変速がなめらかになり大満足
浮気から本気へとなった
- 用途:
- オイル交換に
- 対象商品:
- 35704584
近所のホームセンターからこのオイルの取り扱いが無くなりモノタロウさんで見つけ購入。
安価なのに中々良いと思います。
モービルも信頼できますからね。
- 用途:
- オートバイのオイル交換
- 対象商品:
- 35704584
250ccと125ccのバイクに使用しています。一般道で使用するにはこれで十分です。近所のホームセンターより安く買えて助かります。
- 用途:
- 原付のオイル交換
- 対象商品:
- 35704584
バイクショップでオイル交換した後より、このオイルで交換した後の方がエンジン音も含め快適な気がする。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 35704584
あまり期待していませんでしたがエンジンの振動が少なくなり燃費も良い感じになり満足しています。次回も使用したいと思います。
- 用途:
- 冬支度の定期交換に使用しています。
- 対象商品:
- 35704584
何故か車もバイクもホービルオイルは優れていますね。
1100ccの空冷バイクに使用していますが問題ありません。
製品としてはあるのですが、国内でバイク用の10W-40がありません。
モノタロウさんの力で販売してください。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 二輪車のメンテナンス
中身のオイルの性能、価格に関しては言うことなしです!むしろ素晴らしいと思います。
ただ缶のヘコミと荷造りが正直ひどいです。緩衝材で包んでありますが、発送後の流通過程というよりはヘコミ方からして検品の時点で潰れてるものをそのまま入れているのではないかという程様々な部分がベコベコになっていました。そして付属のノズル?を缶にテープで直貼りは本当にやめてほしいです。ノズルも缶も糊でベタベタ、物によってはノズルが折れて白くなっているものもあります。
商品自体がとても良いものですし、今後も利用させて頂きたいので、何とか改善していただければと思います。
- 用途:
- エンジンの劣化を防ぐために定期的に使用しています。走行距離1000km以内で交換しています。
- 対象商品:
- 35704584
旧車には良いオイルです。ノズルが付属していて上手くオイル交換できました。
- 用途:
- マジェスティ125に使用しています。
- 対象商品:
- 35704584
今まではカストロールの10w40を使用していましたが、水冷ですのでこのオイルにしてみました。
調子は凄く良いですね。
カストロールよりも良いです。
- 用途:
- エンジンメンテナンス
- 対象商品:
- 35704584
Mobil社の製品なので安心感がありす。以前から使用していましたがモノタロウで通販購入しました。30年ほど乗っているバイクに使用していますが、クラッチのつながりもよく満足しています。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 35704584
始動性もよく熱ダレにも強くスムーズにエンジンがまわりコストパフォーマンスは良いと思います。
耐久性がどれくらいかが楽しみです。
- 用途:
- アドレスV125S用
- 対象商品:
- 35704584
粘度の上が30なので、冬場に使っています。
本国産と違い、ベースオイルの悪さを感じます。
添加剤に頼っている日本産オイルといった感じです。