セラミックシンタードのレビュー

平均満足度 4.68 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セラミックシンタード ZCOO
ZCOO
6,298 / 税込 6,928
ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。 さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。 レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-19
用途:
ツーリング
対象商品:
35711855

当方、適用車種を確認して購入しましたが古い車種のためか?パッドが4枚中3枚が入らず0.2mmほど削り調整して取り付けました。
使用感はノーマルに比べ良いフィーリングになったので寸法以外は大変満足してます。

2025-06-17
用途:
バイク
対象商品:
35711724

他のサイトだと8000円近いのでこちらで購入。とりあえず圧倒的に安い。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
ブレーキキング時
対象商品:
35711907

サーキット走行で使用。問題なく止まります!ライフも十分だと思います。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
ミニバイクレースに

メタボがカートコースでNSR80ノーマルキャリパー/マスターにて長年使っています。

1人が参考にしています
2023-09-12
用途:
隼 フロントブレーキパッド
対象商品:
35711891

ZCOOのパッドをお徳に購入できたので、満足です。
また、次回もお願いしたいと思います。

2023-02-28
用途:
サーキット走行
対象商品:
35711794

サーキットでハードなブレーキングを繰り返しても制動力が安定しているので何回もリピートしています。

2人が参考にしています
2023-01-10
用途:
公道バイク用
対象商品:
35711855

TYPE-Cほど高耐久ではありませんが、この価格帯の商品中では最も聞くパッドと思います。TYPE-Cよりタッチがマイルドなので普通のペースで走る分にはむしろいいかもしれませんね。

3人が参考にしています
2023-01-04
用途:
ブレーキタッチが激変
対象商品:
35711882

マスターもキャリパーも変える前に、これを交換してみてください。驚くほどにタッチが良くなり、そもそもカスタムの必要性を感じなくなるかもしれません。

1人が参考にしています
本木クリーニング 様2022-04-04
用途:
バイク
対象商品:
35711846

6,000㎞位でいつも交換してます。いつもこれです

沢村 様2021-12-10
用途:
バイクのブレーキ
対象商品:
35711724

やっぱりジクーはいいですね!
個人差は有るとは思いますが自分的には最高のパットです!

1人が参考にしています
2021-12-04
用途:
GPZ900r
対象商品:
35711724

レース用のタイプCが欲しかったが、長期欠品だったので仕方なく本商品を購入。公道のみ使用だが、タイヤロックすることもなく効きが悪いわけでもなく。結構よいかも。

2021-07-23
用途:
690DUKE Rに使用
対象商品:
35711751

効き目は充分。
ダストはそこそこ出ます。
特売日を狙えば、価格も負けてないかと。

1人が参考にしています
2020-03-08
用途:
オートバイの減速用
対象商品:
35711855

ノーマルのパッドに比べてブレーキレバーの握りはじめからしっかり減速力が立ち上がり、入力に応じてリニアに効くので中指一本でジャックナイフできます。強烈に効くのに扱いやすく、特に入力を緩める時のコントロール性が優れていると感じます。雨天や走り初めの低温でも効力低下はほとんど感じられず、さらにはロングライフでディスクへの攻撃性も低いのでコストパフォーマンスも高く、個人的には満点の出来と思います。

2人が参考にしています
2019-06-15
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
35711846

グロムに使用していて、良かったので、リード 110 前期にも取り付けました。サンダーで削り加工して取り付け。
純正ブレーキパッドよりもかなり効くようになりました。
また購入します。

1人が参考にしています
2019-06-29
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
35711751

以前、タイプCを使っていましたが公道レベルの速度域ではブレーキディスクへのあたりが強く、こちらで十分です。

2018-11-11
用途:
消耗品の交換作業
対象商品:
35711864

ノーマルよりもタッチが良くなり効きも良くなります。

1人が参考にしています
2017-06-28
用途:
brembo 純正から交換
対象商品:
35711751

1ランク上の効きになりました。
ガッツンブレーキは嫌いな私ですが、コントロールもし易くて良いと思う。
ラジポン19x18 gp4rx ローターは純正です。

2人が参考にしています
2017-06-21
用途:
ダエグのフロントパッド
対象商品:
35711864

純正よりは効きますので、安心できます。ただし、過度に期待するとこんなものかと思うかもしれません。特に鳴きとかはありません。減りはまだ分かりません。

1人が参考にしています
2016-04-14
用途:
バイク
対象商品:
35711837

評判通りの扱いやすい効きかたです!

2015-09-07
用途:
ホンダゼルビスのアップデートに。
対象商品:
35711821

ホンダゼルビス(91年型)に使用。
本来メーカーの適合リストには載っていませんが、フロントパッドが共通のVTRやCB400SFはZRM-N007が適合になっているので購入してみました。問題無くポン付け出来ました。
これまでデイトナ赤パッドや、メタリカを使っていましたが、今まで経験した中で最高のパッドだと思います。
「真綿で締めるように」と言う制動力表現が乗ってみて良く理解できました。
ゼルビスだと制動力にフォーク剛性が負けるぐらいの感触です。
また、レバーを離した後の制動力の抜けを非常に素早く感じます。
これは時間にすればミリ秒単位の違いだと思いますが、本当の限界状況でのロックコントロールでは大きな差が出ます。
恥ずかしい話ですが、交換してからよそ見で一度中速コーナーのセンターラインをオーバーして対向車に衝突しかかりました。
幸い前輪を2~3回ロックさせながら何とかコントロールして命拾いしましたが、もしバッドを交換していなかったら回避出来なかったように思います。
標準からの交換で、明らかにセーフティーマージンが増えますので、絶対のオススメです。
また、交換してから1万7000kmですが、まだ1.5~2mmは残っているので、この性能を考えると耐久性も十分だと思います。

4人が参考にしています